Haga clic en
para abrir esta ventana.La ventana
incluye las partes siguientes:
Periodo cuyos datos se muestran en la vista
.De forma predeterminada, la entrada más reciente se compara con la 30.ª entrada del historial.
Grupos de convenciones cuyos datos se muestran en la vista
.
Según el periodo (instantáneas seleccionadas) y los grupos de convenciones seleccionados, se muestran las convenciones con la tendencia de desarrollo detallada.
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Seleccione una instantánea inicial de la lista. La lista proporciona el nombre, la versión (si está disponible) y la fecha de análisis de las instantáneas. Las diferencias entre la instantánea inicial y la instantánea final se muestran en el panel. |
|
Seleccione una instantánea final de la lista. |
|
Como alternativa, puede utilizar un control deslizante para definir la instantánea inicial y la instantánea final. |
Seleccione los grupos de convenciones que desea mostrar en la vista
. De forma predeterminada, se seleccionan todos los grupos de convenciones.Según el periodo (instantáneas seleccionadas) y los grupos de convenciones seleccionados, se muestran los grupos de convenciones con la tendencia de desarrollo detallada.
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Este diagrama de líneas proporciona los valores totales para los grupos de convenciones seleccionados a lo largo del tiempo. El eje X muestra las instantáneas seleccionadas. Se muestra un eje Y (con diferentes escalas y colores) para cada grupo de convenciones seleccionado. Los objetos que se muestran en un gráfico lineal proporcionan información adicional a través de la información sobre herramientas. Por ejemplo, el nombre de la instantánea, la fecha de análisis, etc.. |
|
Estos gráficos de líneas proporcionan la tasa de crecimiento para los grupos de convenciones seleccionados a lo largo del tiempo. Se muestra un gráfico de líneas para cada grupo de convenciones seleccionado. La tasa de crecimiento se puede mostrar a través de:
Esta configuración se aplica a todos los gráficos de líneas de tasas de crecimiento. Los objetos que se muestran en un gráfico lineal proporcionan información adicional a través de la información sobre herramientas. |
Gráfico de barras |
Estos gráficos de barras proporcionan los 20 objetos con el desarrollo de tendencias más alto. Para ello, se comparan la primera instantánea y la última instantánea. En función de la tendencia, las barras son de los colores siguientes:
El hecho de que una tendencia de desarrollo se considere positiva, negativa o neutra depende del grupo de convenciones. Haga clic en una barra del gráfico de barras para abrir la ventana correspondiente del . Los objetos que se muestran en un gráfico de barras proporcionan información adicional a través de la información sobre herramientas. |