Die globale Parameterliste (GPL) enthält globale Konstanten, die von bestimmten Komponenten dieser Bibliothek verwendet werden. Die Parameter können für jede Anwendung, in der die Bibliothek zum Einsatz kommt, einzeln bearbeitet werden. Die Änderungen müssen im Bibliotheksverwalter des Projekts vorgenommen werden, iin dem die Bibliothek referenziert ist.
Variable |
Datentyp |
Standardwert |
Bereich |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Gc_uiMaxNumberOfRowsRead |
UINT |
50 |
4 ... 250 |
Verweist auf die maximale Anzahl an Zeilen in der Indexdatei (einschließlich der obligatorischen, zu lesenden Zeilen). HINWEIS: Um den in der Steuerung beanspruchten Speicherplatz zu reduzieren, passen Sie diesen Wert an die Zeilenanzahl an, die Sie in Ihrer Indexdatei benötigen. |
Gc_uiMaxExecutionTime |
UINT |
5 |
1 … 120 |
Verweist auf die maximal zulässige Ausführungszeit für Upload- oder Download-Vorgänge in [s]. HINWEIS: Wenn die Ausführung des Funktionsbausteins dieses Zeitlimit überschreitet, dann wird eine Diagnosemeldung ausgegeben. |