Generische TCP/UDP-Bibliothek

 

Generische TCP/UDP-Bibliothek

Übersicht

Die TcpUdpCommunication-Bibliothek ermöglicht die Implementierung von TCP und UDP über IPv4.

Die Bibliothek liefert die Kernfunktionen zur Implementierung socket-basierter Netzwerkprotokolle, die TCP (Client und Server) oder UDP verwenden (einschl. Broadcast und Multicast, wenn von der Plattform unterstützt). Nur IPv4-basierte Kommunikation wird unterstützt.

Das auf Remote-Seite (z. B. Hardware wie Barcode-Scanner, Sichtkameras, Industrieroboter oder Computersysteme, auf denen z. B. Software wie Datenbankserver laufen) verwendete Anwendungsprotokoll muss unter Einsatz dieser Bibliothek implementiert werden. Da dazu ist eine fundierte Kenntnis der socket-basierten Kommunikation und des verwendeten Protokolls erforderlich ist, ermöglicht die TcpUdpCommunication-Bibliothek eine Konzentration auf die Anwendungsschichten.

Weitere Informationen finden Sie im TcpUdpCommunication-Bibliothekshandbuch.