Hinzufügen/Parametrieren von AS-i Gateways in EcoStruxure Machine Expert

 

Dieses Thema beschreibt, wie Sie AS-i Gateway-Geräte in die Busstruktur in EcoStruxure Machine Expert einfügen und diese param­etrieren. Es enthält die folgenden Informationen:

Vorbereitungen für die Integration des AS-i Gateway

Für die unten beschriebenen Schritte sollte Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt wie folgt vorbereitet sein:

Einfügen eines AS-i Gateway und des '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekts

Wenn die o.g. Vorbereitungen abgeschlossen sind, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Fügen Sie ein AS-i Gateway ein.

    1. Rechtsklicken Sie im Gerätebaum auf 'SercosIII (Sercos Master)' und wählen Sie 'Gerät einfügen...' aus dem Kontextmenü.

      (Alternative: Verwenden Sie 'Gerät anhängen...'. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zu EcoStruxure Machine Expert.)

    2. Wählen Sie im Dialog 'Gerät einfügen' aus der Dropdown-Liste 'Hersteller' den Eintrag 'Bihl+Wiedemann'.

      Wählen Sie 'AS-i/Sercos III Gateway'.

      (Wählen Sie die korrekte Geräteversion. Markieren Sie ggf. die Option 'Alle Versionen anzeigen'.)

    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Gerät einfügen', um die Auswahl zu bestätigen und das AS-i Gateway-Gerät in den Gerätebaum einzufügen.

      Schließen Sie den Dialog 'Gerät einfügen'.

    Das AS-i Gateway ist nun wie ein gewöhnliches Sercos-Busgerät unter dem Sercos_Master-Knoten im Baum sichtbar.

    Der Gateway-Knoten enthält:

    • Einen Steckplatz 'No_Safety_Data', in den das '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekt eingefügt werden muss. Dieses Geräte­objekt repräsentiert die sicherheitsbezogene Erweiterung des Bihl+Wiedemann-Systems und wird im PacDrive 3-System verwendet, um auf die Eingangs-/Ausgangsdatenbits zuzugreifen, die aus dem AS-i Gateway gelesen bzw. dorthin geschrieben werden. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "AS-i/Sercos-Datenaustausch...".

    • 30 'EmptyModule'-Steckplätze zum Einfügen von Stan­dard-AS-i-Slaves (nicht-sicherheitsbezogen). Die 'Empty_­Module'-Steckplätze sind nicht für sicherheitsbezogene AS-i-Slaves verfügbar. Siehe Schritt 5 in dieser Vorgehensweise.

    Beispiel:

    SoMM_GatewayInserted.png
  2. Einfügen des '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekts

    1. Rechtsklicken Sie auf den 'No_Safety_Data'-Knoten und wählen Sie 'Gerät einstecken...' aus dem Kontextmenü.

    2. Wählen Sie im Dialog 'Gerät einstecken' aus der Dropdown-Liste 'Hersteller' den Eintrag 'Bihl+Wiedemann GmbH'.

      Wählen Sie den Eintrag '8 Bytes Safe Sercos Data'.

      (Stellen Sie sicher, dass die korrekte Geräteversion für das Einfügen ausgewählt ist. Markieren Sie ggf. die Option 'Alle Versionen anzeigen'.)

    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Gerät einstecken', um die Auswahl zu bestätigen und das Geräteobjekt in den Gerätebaum einzufügen.

      Schließen Sie den Dialog 'Gerät einstecken'.

    Der Knoten wird in '8 Bytes Safe Sercos Data' umbenannt. Dieses Geräteobjekt wird wie ein sicherheitsbezogenes 64-Bit-I/O-Modul behandelt, unabhängig davon, welche AS-i-Daten hineingemappt sind.

    Nach dem Einfügen des '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteob­jekts...

    • ... gilt im EcoStruxure Machine Expert - Safety-Projekt: Das AS-i Gateway wird in die Liste der sicherheitsbezogenen Geräte aufge­nommen. Die im Geräteobjekt enthaltenen Datenbits sind nun als sicherheitsbezogene Eingangs- und Ausgangsbits verfügbar. Diese Bits können in die sicherheitsbezogene Applikation eingefügt werden.

    • ... gilt im EcoStruxure Machine Expert-Projekt: Diese Bits sind als gespiegelte Bits (schreibgeschützt) der sicherheitsbezogenen Datenbits verfügbar. Sie werden als 8*8 Byte Eingangsdaten und 8*8 Byte Ausgangsdaten dargestellt. Indem diese gespiegelten Bits in der Standardapplikation auf nicht-sicherheitsbezogene Standardvariablen gemappt werden, wird der LMC über die sicher­heitsbezogenen Operationen von SLC und AS-i Gateway inform­iert. Ein Beispiel dazu finden Sie im Abschnitt "Mappen der sicherheitsbezogenen AS-i-I/O-Daten auf nicht-sicherheitsbezo­gene Standardvariablen (gespiegelte Bits)".

  3. Parametrieren Sie das AS-i Gateway-Gerät und das '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekt wie unten beschrieben.

  4. In EcoStruxure Machine Expert können Sie die AS-i-Eingangs-/Ausgangsbits (gespiegelte Bits) wie unten beschrieben auf nicht-sicherheitsbezogene Standardvariablen mappen.

  5. Optional: Fügen Sie nicht-sicherheitsbezogene Stan­dard-AS-i-I/O-Slaves oder andere Geräteobjekte in die Empty­Module-Steckplätze ein. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Integrieren von Standard-AS-i-Slaves".

    HINWEIS:

    Verwenden Sie in EcoStruxure Machine Expert nicht die Kommu­nikationstelegrammbits der sicherheitsbezogenen Slaves.

    Gemäß AS-i-Standard kommunizieren AS-i-Slaves über Telegramme, die aus 4 Bit Anwenderdaten bestehen. Sicherheitsbezogene AS-i-Slaves verwenden nur ein Datenbit, welches mit Hilfe eines speziellen, gerätespezifischen Algorithmus aus dem 4 Bit breiten AS-i-Telegramm abgeleitet wird. Dieses resultierende (sicherheitsbezo­gene) Datenbit kann auf das '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekt gemappt werden und ist als gespiegeltes Bit in der nicht-sicherheits­bezogenen Standardapplikation verfügbar.

    Trotzdem sind in der I/O Mapping-Tabelle in EcoStruxure Machine Expert alle 4 Bits eines sicherheitsbezogenen Slaves sichtbar. Verwenden Sie diese 4 Telegrammbits der sicherheitsbezogenen AS-i-Slaves nicht im E/A-Mapping des Slave, da keines der einzelnen Bits das oben erwähnte, abgeleitete sicherheitsbezogene Bit darstellt. Verwenden Sie stattdessen ausschließlich das Datenbit des sicherheits­bezogenen Slaves, welches als gespiegeltes Bit im '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekt verfügbar ist.

    WARNUNG

    UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

    Verwenden Sie in Ihrer Applikation nicht die 4 Bits des sicherheitsbezo­genen Kommunikationstelegramms.

    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Parametrieren der AS-i Gateways

HINWEIS:

Beachten Sie beim Parametrieren der AS-i-Geräte die Hinweise in Abschnitt "Hinweise zu verteilten Automatisierungssys­temen".

Stellen Sie die Sercos-Parameter des AS-i Gateways wie folgt ein:

  1. Doppelklicken Sie das zu parametrierende AS-i Gateway-Gerät im Gerätebaum von EcoStruxure Machine Expert.

    Die Editoren des Geräts werden im Editorenbereich geöffnet.

  2. Klicken Sie auf den Editor 'SercosIII Parameter'.

  3. Erweitern Sie die Struktur in der Tabelle im Editor und lokalisieren Sie die einzustellenden Parameter.

  4. Doppelklicken Sie in ein zu bearbeitendes 'Wert'-Feld und geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie ggf. den Wert, nachdem Sie auf die Durchsuchen-Tastenfläche '...' geklickt haben.

Sercos-Parameter des AS-i Gateway:

Parameterbereich 'Identification'

Parameter

Bedeutung

Standard

Datentyp

Parameterbereich 'Identification'

WorkingMode

Stellt den Arbeitsmodus des Geräts ein.

Tracebar: Ja.

Mögliche Werte:

  • virtual / 0: Gerät wird virtuell betrieben.

  • real / 1: Das Gerät wird im Sercos-Netzwerk gesucht. Falls das Gerät gefunden wird, wird es verwendet. Andernfalls wird eine Diagnose­meldung ausgegeben und der Sercos-Hochlauf ist nicht möglich.

  • deactivated / 2: Deaktiv­ierte Geräte können wie virtuelle Geräte in der Controller-Konfiguration verbleiben, obwohl sie physikalisch nicht exist­ieren. Im Gegensatz zu virtuellen Geräten, werden deaktivierte Geräte nicht in zyklischer Echtzeit-Verarbeitung simuliert. Dadurch reduz­iert sich möglicherweise die Verarbeitungszeit und erlaubt Ihnen, eine größere Gesamtzahl an nicht verwendeten Geräten in der Controller-Konfiguration einzugeben.

  • optional / 3: Das Gerät wird im Sercos-Netzwerk gesucht. Falls das Gerät gefunden wird, wird es verwendet. Andernfalls wird das Gerät im Arbeit­smodus 'virtual / 0' betrieben.

virtual / 0

DINT Enumeration

IdentificationMode

Zeigt den Identifizierungsmodus an, d.h. welches Kriterium verwendet wird, um ein Sercos-Gerät automatisch einem Objekt in der LMC-Konfiguration zuzuordnen.

Tracebar: Ja.

Mögliche Werte:

  • SerialNumberController / 0: Gerät wird über die Seriennummer des Controllers zugeordnet (siehe Parameter Serial­Number).

  • SerialNumberMotor / 1: Gerät wird über die Seri­ennummer des Motors zugeordnet (siehe Parameter SerialMotor­Number).

  • TopologyAddress / 2 (Standard): Gerät wird über seine topologische Adresse zugeordnet (siehe Parameter Topolo­gyAddress).

  • ApplicationType / 3: Gerät wird über den ApplicationType des Geräts zugeordnet (siehe Parameter Application­Type).

  • SercosAddress / 4: Gerät wird über die Sercos-Adresse des Geräts zugeordnet (siehe Parameter SercosAd­dress).

TopologyAddress / 2

DINT Enumeration

ConfiguredSercosAddress

Zeigt die konfigurierte Sercos-Adresse des Geräts an.

Tracebar: Ja.

100

UINT

ConfiguredSerialNumber

Zeigt die konfigurierte Seriennummer des Geräts an.

(leer)

STRING(80)

IPConfigMode

Definiert, ob Sercos-Slaves manuell oder automatisch konfiguriert werden.

Tracebar: Ja.

Mögliche Werte:

  • Automatic IP addressing / 0: Die Einstellungen des Slave werden automatisch vorge­nommen. Die automatisch generierte Konfiguration wird in IPAddress, Subnetmask und Gateway angezeigt.

    Zugriffstyp: Lesen/Schreiben

  • Manual IP addressing (Hard­ware) / 1: Die Einstellungen werden aus dem Slave-Gerät gelesen und in IPAddress, Subnetmask und Gateway angezeigt. Die Einstellungen müssen an der Hardware (z.B. durch Schalter) oder über den Drives Assistant vorge­nommen werden.

    Zugriffstyp: Lesen/Schreiben

  • Manual IP addressing (Soft­ware) / 2: Die Einstellungen IPAddress, Subnetmask und Gateway werden an den Slave übertragen.

    Zugriffstyp: Lesen/Schreiben

Automatic IP addressing / 0

DINT Enumeration

IPAddress

Gibt die IP-Adresse des AS-i Gateway an.

Tracebar: Ja.

172.20.0.3

STRING(15)

Subnetmask

Definiert die Subnetzmaske des Slave-Geräts.

Kann nur eingestellt werden, wenn IPConfigMode = manual IP addressing (software) / 2.

Zugriffstyp: Lesen/Schreiben

Tracebar: nein.

Während der Wert für diesen Parameter eingegeben wird, wird der Parameter wie folgt verifiziert:

  • Ordnungsgemäßes Format [a1].[a2].[a3].[a4]

  • Die Subnetzmaske besteht aus binärer Sicht aus exakt 2 Teilen: [t1][t2], mit [t1] bestehend aus binären 1en und [t2] aus binären 0en. 255.255.245.0 ist z.B. nicht zulässig, da die dritte Stelle (245) in Binärcode 1111 0101 ist, d.h. auf die erste 0 von links folgen mehrere 1en.

  • Der eingegebene Wert ist nicht 255.255.255.255.

255.255.252.0

STRING(15)

Gateway

Definiert das Gateway des Slave-Geräts.

Kann nur eingestellt werden, wenn IPConfigMode = manual IP addressing (software) / 2.

Zugriffstyp: Lesen/Schreiben

Tracebar: Nein.

Während der Wert für diesen Parameter eingegeben wird, wird der Parameter wie folgt verifiziert:

  • Ordnungsgemäßes Format [a1].[a2].[a3].[a4]

  • Ist die erste Stelle ([a1]) größer 0 und ungleich 127? (127.x.x.x wäre der lokale Host)

Während der Festlegung der Konfiguration wird für diesen Parameter folgendes geprüft:

  • Liegt das Gateway inner­halb des durch NetID festgelegten Netzes? (Wird nur geprüft, wenn IPConfigMode = manual IP addressing (hardware) / 1 oder manual IP addressing (software) / 2)

172.20.0.1

STRING(15)

Bereich 'Common and state'

ProducerCycleTime

Zeigt die Zykluszeit in ns an, mit der die zyklischen Daten eines Sercos-Geräts mit der Anschlussklemme abgeglichen werden. Dieser Parameter wird beim Sercos-Hochlauf übernommen. Der Parameter muss ein ganzzahliges Vielfaches der Sercos-Zykluszeit für Sercos I/O-Geräte sein.

Beispiel:

ProducerCycleTime = 1.000.000 ns

Sercos III.CycleTime = 4.000.000 ns

Verwendete ProducerCycle­Time beim Anlauf: 4000000 ns

Es wird keine Diagnose­meldung abgesetzt. Wird ein Wert eingetragen, der vom Sercos-Gerät nicht unterstützt wird, kommt es zu dem Fehler 8508 "SERCOS-Hochlauf nicht möglich" mit der ExtDi­agMsg "C_Time=20000"

1000000 [ns]

DINT

Bereich 'System internals'

System internals sind (systeminterne) reservierte Parameter, die weder von der Applikation verwendet noch während der Konfiguration bearbeitet werden dürfen.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verwenden oder verändern Sie keine System internals-Parameter.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Parametrieren Sie das '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekt wie folgt:

  1. Doppelklicken Sie im EcoStruxure Machine Expert-Gerätebaum das '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekt.

    Die Editoren des Geräts werden im Editorenbereich geöffnet.

  2. Klicken Sie auf den Editor 'sercos Module E/A-Abbild'.

  3. Erweitern Sie die Byte-Struktur in der Tabelle im Editor und lokali­sieren Sie das zu mappende gespiegelte Bit.

  4. Doppelklicken Sie in der Spalte 'Mapping' in das Feld und geben Sie einen Variablennamen ein oder wählen Sie mit der Durch­suchen-Tastenfläche '...' eine bereits deklarierte Variable.

Sercos-Parameter des '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekts:

Beide Parameter befinden sich im Bereich 'Safety related Configuration'.

Parameter

Bedeutung

Standard

Datentyp

SafeLogicID

Eindeutige Nummer des SLC (Sicherer Logik-Controller)

1

WORD

SafeModuleID

Eindeutige Nummer des sicherheitsbezogenen Moduls

2

WORD

Beispiel: Parametrierung des '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekts

SoMM_SafetyData_Parameterizing.png

Mappen der sicherheitsbezogenen AS-i-I/O-Daten auf nicht-sicher­heitsbezogene Standardvariablen (gespiegelte Bits)

Nachdem Sie das '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekt eingefügt haben, sind in der nicht-sicherheitsbezogenen Standardapplikation gespiegelte Bits der sicherheitsbezogenen Datenbits verfügbar. Indem Sie diese gespiegelten Bits in der Standardapplikation (in EcoStruxure Machine Expert) auf Standardvariablen mappen, wird der LMC über die sicherheitsbezogenen Operationen von SLC und AS-i Gateway inform­iert. In EcoStruxure Machine Expert sind diese gespiegelten Bits der AS-i-Daten als 8*8 Byte Eingangsdaten und 8*8 Byte Ausgangsdaten organisiert (im Gegensatz zur Darstellung in EcoStruxure Machine Expert - Safety, wo die Bits als Eingangs- und Ausgangsbits gruppiert sind).

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Doppelklicken Sie im EcoStruxure Machine Expert-Gerätebaum das '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekt.

    Die Editoren des Geräts werden im Editorenbereich geöffnet.

  2. Klicken Sie auf den Editor 'sercos Module E/A Abbild'.

  3. Erweitern Sie die Byte-Struktur in der Tabelle im Editor und lokali­sieren Sie das zu mappende gespiegelte Bit.

  4. Doppelklicken Sie in der Spalte 'Mapping' in das Feld und geben Sie einen Variablennamen ein oder wählen Sie mit der Durch­suchen-Tastenfläche '...' eine bereits deklarierte Variable.

Beispiel

SoMM_SafetyData_Mapping.png

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Mappen von E/A-Daten finden Sie in der EcoStruxure Machine Expert-Online-Hilfe.

Nach dem Mappen eines Eingangs-/Ausgangsbits auf eine boolesche Variable in EcoStruxure Machine Expert, wird das sicherheitsbezogene Projekt in EcoStruxure Machine Expert - Safety entsprechend aktualis­iert, indem der Name der zugewiesenen Variablen in der Spalte 'SOMM Variable' sichtbar wird. Siehe Thema "Auswerten und Schreiben auf AS-i I/O-Geräte in EcoStruxure Machine Expert - Safety".

Beispiel

EcoStruxure Machine Expert: im Editor 'sercos Module E/A Abbild' des '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekts ist die Variable 'ASi_Estop1' auf das Eingangsbit 0.1 gemappt (Nummer (1) in der folgenden Abbil­dung).

In EcoStruxure Machine Expert - Safety: Die Variable 'ASi_Estop1' wird im 'Geräte'-Fenster in der Spalte 'SOMM Variable' angezeigt (Nummer (2) in der folgenden Abbildung). In diesem Beispiel wird Eingangsbit 0.1 in der Sicherheitsapplikation bereits unter dem Variablennamen 'SafeIn­putBit_0_1' verwendet. Dieser Variablenname wurde automatisch beim Einfügen des Bits (per Drag & Drop) in die Sicherheitsapplikation erstellt.

BitMirrors_SoMM_SoSafe.png

Optional: Integrieren von Standard-AS-i-Slaves

Standard-Slaves (nicht-sicherheitsbezogen) am AS-i-Feldbus können in die 'EmptyModule'-Steckplätze unter dem AS-i Gateway eingefügt werden. Auf diese Weise kann in der nicht-sicherheitsbezogenen LMC-Applikation auf ihre Prozessdaten zugegriffen werden. Diese Stan­dard-Steckplätze/-Geräte spielen keine Rolle für den sicherheitsbezo­genen Aspekt, den diese Dokumentation behandelt. Ihre Verwendung ist daher nicht Teil dieser Dokumentation.

  1. Um Standard-Slaves in die 'EmptyModule'-Steckplätze einzufügen, gehen Sie genauso vor, wie beim Einfügen des sicher­heitsbezogenen Geräteobjekts. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Einfügen eines AS-i Gateway und des '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekts".

  2. Um einen eingefügten AS-i-Slave zu parametrieren, doppelklicken Sie im Gerätebaum auf seinen Baumknoten und wählen den gewünschten Editor.

    SoMM_StandardSlave_Parameterizing.png
  3. So mappen Sie die I/O-Daten eines Standard-AS-i-Slave:

    1. Doppelklicken Sie im EcoStruxure Machine Expert-Gerätebaum auf den zu bearbeitenden Slave. Die Editoren des Geräts werden im Editorenbereich geöffnet.

    2. Klicken Sie auf den Editor 'sercos Module E/A Abbild'.

    3. Erweitern Sie die Datenstruktur in der Tabelle im Editor und lokali­sieren Sie das zu mappende Signal.

    4. Doppelklicken Sie in der Spalte 'Mapping' in das Feld und geben Sie einen Variablennamen ein oder wählen Sie mit der Durch­suchen-Tastenfläche '...' eine bereits deklarierte Variable.

    SoMM_StandardData_Mapping.png

Weitere Informationen

Wie Sie Standard E/A-Geräte einfügen, parametrieren und verwenden, ist in der Online-Hilfe zu EcoStruxure Machine Expert beschrieben. Informationen über AS-i-Stan­dard-I/O-Slaves finden Sie in der entsprechenden Doku­mentation von Bihl+Wiedemann.

HINWEIS:

Falls unter dem Gateway-Knoten Standard-AS-i-Slaves in die 'EmptyModule'-Steckplätze eingefügt sind, reduziert dies nicht die Größe des '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteob­jekts. Dieses Geräteobjekt hat immer eine Länge von 64 Bit, unabhängig von der Anzahl an Bits, die von sicherhe­itsbezogenen Slaves verwendet werden. Sind jedoch Standard-Slaves am AS-i-Bus angeschlossen, bleiben dafür einige der 64 sicherheitsbezogenen Datenbits im Geräteobjekt möglicherweise unbenutzt. Lesen Sie die Projektdokumentation Ihrer AS-i-Applikation (ASIMON-Projekt), um zu bestimmen, welche sicherheits­bezogenen Datenbits tatsächlich verwendet werden.

Herunterladen der Parametrierungsdaten auf das AS-i Gateway

Nachdem Sie das AS-i Gateway wie oben beschrieben eingefügt und parametriert haben, sind die zugehörigen Daten Teil des EcoStruxure Machine Expert-Projekts. Sie werden deshalb in den "normalen" Projekt-Download eingebunden und vom LMC an das AS-i Gateway übertragen. Es ist kein separater Download an das AS-i Gateway notwendig.

Die mit ASIMON entwickelte AS-i-Applikation muss allerdings separat in Betrieb genommen werden (wie in der ASIMON-Anwenderdokumenta­tion beschrieben).

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das System inklusive dem gekoppelten AS-i Feldbus in Betrieb nehmen:

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Prüfen Sie das Zusammenwirken der Applikation für das AS-i Gateway (mit seinen angeschlossenen I/O-Geräten) und der PacDrive 3-Applikation (LMC- und SLC-Programme).

  • Prüfen Sie das Mapping der AS-i-I/O-Daten auf das '8 Bytes Safe Sercos Data'-Geräteobjekt und die Verwendung der AS-i-Eingangs-/Ausgangsdatenbits in der sicherheitsbezogenen SLC-Applikation.

  • Prüfen Sie, ob die Safety-Reaktionszeit für das Gesamtsystem auch die spezifischen Reaktionszeiten für das AS-i Gateway und die angeschlossenen AS-i-I/O-Slaves berücksichtigt.

  • Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen durchgeführte Funktionstest das Gesamtsystem inklusive AS-i Gateway und dessen I/O-Slaves einschließt und Ihrer Risikoanalyse entspricht und jede mögliche Betriebsart und jedes mögliche Szenario berücksichtigt, das die sicherheitsbezogene Applikation abdecken soll.

  • Beachten Sie die vorgegebenen Richtlinien in relevanten Sektor­normen für das verteilte Automatisierungssystem.

  • Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.