Parameter und Prozessdaten der Sicherheitsmodule

 

Die Parameter der sicherheitsbezogenen Module können im sicherhe­itsbezogenen Geräteparametrierungseditor eingestellt werden. Dieser Editor ist Teil des 'Geräte'-Fensters in EcoStruxure Machine Expert - Safety.

Linksklicken Sie den entsprechenden Strukturknoten im 'Geräte'-Fenster, um die Parameter eines sicherheitsbezogenen Moduls zu bearbeiten. Die zugehörigen Modulparameter werden anschließend in den Tabellenregistern auf der rechten Seite angezeigt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Gerätepa­rametrierung" der EcoStruxure Machine Expert - Safety-Dokumentation.

Die Prozessdaten-Elemente eines Moduls sind im Gerätebaum unter dem jeweiligen Modulknoten aufgelistet. Diese Signale können von der Applikation gelesen oder geschrieben werden, je nach Signaltyp. Wenn Sie ein Prozessdatum aus dem 'Geräte'-Fenster in den sicherheitsbezo­genen Code ziehen, wird eine globale Variable erzeugt.

Weitere Informationen

Lesen Sie hierzu das Thema "Prozessdaten-Elemente und globale I/O-Variablen verbinden/trennen" in der Online-Hilfe zu EcoStruxure Machine Expert - Safety.

Weitere Informationen

Weitere sicherheitsbezogene Informationen und param­eter-/modulspezifische Gefahrenhinweise finden Sie im entsprechenden Gerätehandbuch.

Sicherheitsbezogene Produkte des Sicheren Logik-Controller-Systems

Das Sichere Logik-Controller-System setzt sich aus den folgenden sich­erheitsbezogenen Produkten zusammen:

Modultyp

Referenz

Sicherer Logik-Controller, SLC 100 Sercos III, 24VDC

TM5CSLC100FS

Sicherer Logik-Controller, SLC 200 Sercos III, 24VDC

TM5CSLC200FS

Sicherheitsbezogenes Modul 2DI 24VDC

TM5SDI2DFS

Sicherheitsbezogenes Modul 4DI 24VDC

TM5SDI4DFS

Sicherheitsbezogenes Modul 20DI 24VDC

TM5SDI20DFS

Sicherheitsbezogenes Modul 2DO 24VDC, 0,5 A

TM5SDO2TFS

Sicherheitsbezogenes Modul 2DO 24VDC, 2 A

TM5SDO2TAFS

Sicherheitsbezogenes Modul, 2 Relaisausgänge 24 VDC, 6 A

TM5SDO2DTRFS

Sicherheitsbezogenes Modul 4DO 24VDC, 0,5 A

TM5SDO4TFS

Sicherheitsbezogenes Modul 4DO 24VDC, 2 A

TM5SDO4TAFS

Sicherheitsbezogenes Modul 6DO 24VDC, 0,2 A

TM5SDO6TBFS

Sicherheitsbezogenes Modul 2DI (2 Taktausgänge), 2DO 24 VDC, 6 A

TM5SDM4DTRFS

Sicherheitsbezogenes Modul 6DI (6 Taktausgänge), 6DO 24 VDC, 0,5 A

TM5SDM8TBFS

IP67 Block, 8DI, 4DO, 2 A

TM7SDM12DTFS

Sicherheitsbezogenes Modul 8DI (2 Standard DI, 2 Taktausgänge), 2 Standard DO 24 VDC, 12 A, M12-Steckverbinder

TM7SDI8DFS

Sicherheitsbezogenes Modul 4AI (2x2 Stromeingang, 4 bis 20 mA, A/D-Wandler, Auflösung 24-Bit)

TM5SAI4AFS

Sicherheitsbezogenes Temperaturmodul (2x2 analoge Thermoelementeingänge für Thermoelemente des Typs J, K, N, S, R, C, T und 1x2 sicherheitsbezogener, analoger PT100/PT1000 Eingang, A/D-Wandler, Auflösung 24-Bit)

TM5STI4ATCFS

Sicherheitsbezogenes digitales Zählermodul (1 sicherheitsbezogener digitaler Zählerkanal, max. Eingangsfrequenz 7 kHz, 24 VDC)

TM5SDC1FS

Sicherheitsbezogenes Stromversorgungsmodul (24VDC, 10 A)

TM5SPS10FS

Sicherheitsmodul für LXM62 Drives

TM5SPS10FS

Sicherheitsmodul für ILM62 Drives

ILM62FS

TM5-Bus Base für sicherheitsbezogene Elektronikmodule, Safety-kodiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden

TM5ACBM3FS

Sicherheitskodierter Sammelschienensockel, 12 Kontakte, Safety-kodiert

TM5ACTB52FS

Speicherschlüssel 2 MB1

TM5ACSLCM2FS

Speicherschlüssel 8 MB1

TM5ACSLCM8FS

1

Für den Betrieb des Sicheren Logik-Controllers ist ein Speicherschlüssel erforderlich. Weitere Informationen über die Rolle des Speicherschlüssels im Sicheren Logik-Controller-System finden Sie im "Safety Logic Controller SLC100/200 FS - Hardware Guide".

Nur Module, die als sicherheitsbezogene Module ausgewiesen sind, dürfen Sicherheitsfunktionen durchführen. Stellen Sie sicher, dass weder die Eingänge noch die Ausgänge von Non-Interfering-Module für sicherheitsbezogene Ein- oder Ausgänge verwendet werden.

GEFAHR

UNSACHGEMÄSS KONFIGURIERTES SICHERHEITSBEZO­GENES SYSTEM

  • Verwenden Sie in einem sicherheitsbezogenen System auss­chließlich Produkte, die als funktional sichere Geräte gekennze­ichnet sind.

  • Verwenden Sie in einem Sicheren Logik-Controller-System auss­chließlich von Schneider Electric autorisierte Produkte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS:

Die Sercos III-Busschnittstelle, die für die Kommunikation mit sicherheitsbezogenen TM5-Modulen erforderlich ist, wird als Non-Interfering-Modul betrachtet und hat keinen Einfluss auf die Sicherheitsfunktion des Controllers. Der auf der Sercos III-Kommunikation aufgesetzte Safety Support Layer wird innerhalb der sicherheitsbezogenen Module verwaltet und nicht in der Sercos III-Busschnitt­stelle.

Beispiel: Parameter und Prozessdaten-Elemente eines digitalen Sicher­heits-Eingangsmoduls

Nachdem ein Modul im Gerätebaum auf der linken Seite ausgewählt wurde, werden seine Parameter in den Tabellen auf der rechten Seite angezeigt und können bearbeitet werden. Die Prozessdaten (Signale) eines Moduls können Sie in den FBS/KOP-Code ziehen, wodurch eine entsprechende globale Variable erzeugt wird, die von der Applikation gelesen oder geschrieben werden kann (je nach Signaltyp).

SoSafe_HWParameter.png