Konfiguration von Modbus SL (Serielle Leitung)

 

Hinzufügen eines Geräts auf dem Modbus Serial-E/A-Scanner

Einführung

Dieser Abschnitt beschreibt, wie ein Gerät auf dem Modbus-E/A-Scanner hinzugefügt wird.

Hinzufügen eines Geräts auf dem Modbus-E/A-Scanner

Um ein Gerät zum Modbus-E/A-Scanner hinzuzufügen, wählen Sie den Allgemeinen Modbus-Slave im Hardware-Katalog, ziehen ihn auf die Gerätebaumstruktur und legen ihn auf dem Knoten Modbus_IOScanner der Gerätebaumstruktur ab.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:

• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)

• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen

HINWEIS: Daraufhin wird in den Feldern %IWx und %QWx der Registerkarte Modbus serieller Master E/A-Abbild automatisch die Variable für den Datenaustausch erstellt.

Auf dem Modbus-E/A-Scanner hinzugefügtes Gerät konfigurieren

So konfigurieren Sie das auf dem Modbus-E/A-Scanner hinzugefügte Gerät:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Allgemeiner Modbus-Slave.

Ergebnis: Das Konfigurationsfenster wird angezeigt.

G-SE-0003924.2.gif-high.gif

 

 

2

Geben Sie einen Wert für die Slave-Adresse des Geräts ein (wählen Sie einen Wert zwischen 1 und 247).

3

Wählen Sie einen Wert für das Timeout für Antwort (in ms) aus.

So konfigurieren Sie die Modbus-Kanäle:

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie auf die Registerkarte Modbus Slave-Kanal:

G-SE-0005263.2.gif-high.gif

 

 

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche Kanal hinzufügen:

G-SE-0001996.1.gif-high.gif

 

 

3

Konfigurieren Sie einen Austausch:

Im Feld Kanal können Sie die folgenden Werte hinzufügen:

oKanal: Geben Sie einen Namen für den Kanal ein..

oZugriffstyp: Wählen Sie den Typ des Datenaustauschs aus: Lesen oder Schreiben oder Lesen/Schreiben mehrerer Register (d.h. %MW).

oTrigger: Wählen Sie den Trigger für den Datenaustausch aus. Er kann entweder ZYKLISCH mit einem im Feld Zykluszeit (ms) definierten Zeitraum sein oder auf der STEIGENDEN FLANKE an einer booleschen Variablen starten (die boolesche Variable wird dann auf der Registerkarte Modbus Master E/A-Abbild definiert).

oKommentar: Fügen Sie einen Kommentar zu diesem Kanal ein.

Im Feld LESEN-Register (falls es sich bei dem Kanal um einen Lesen- oder einen Lesen/Schreiben-Kanal handelt) können Sie die im Modbus-Slave zu lesenden %MW konfigurieren. Diese werden auf den %IW abgebildet (siehe Registerkarte „Modbus Master E/A-Abbild“):

oOffset: Offset des zu lesenden %MW. 0 bedeutet, dass es sich bei dem ersten Objekt, das gelesen wird, um %MW0 handelt.

oLänge: Anzahl der zu lesenden %MW. Beispiel: Wenn 'Offset' = 2 und 'Länge' = 3, liest der Kanal %MW2, %MW3 und %MW4.

oFehlerbehandlung: Wählen Sie das Verhalten verwandter %IW im Fall eines Kommunikationsverlusts.

Im Feld SCHREIBEN-Register (falls es sich bei dem Kanal um einen Schreiben- oder einen Lesen/Schreiben-Kanal handelt) können Sie die in den Modbus-Slave zu schreibenden %MW konfigurieren. Diese werden auf den %QW abgebildet (siehe Registerkarte „Modbus Master E/A-Abbild“):

oOffset: Offset der zu schreibenden %MW. 0 bedeutet, dass es sich bei dem ersten Objekt, das geschrieben wird, um %MW0 handelt.

oLänge: Anzahl der zu schreibenden %MW. Beispiel: Wenn 'Offset' = 2 und 'Länge' = 3, schreibt der Kanal %MW2, %MW3 und %MW4.

5

Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration des Kanals zu bestätigen.

HINWEIS: Sie können ebenfalls:

oKlicken Sie auf Löschen, um den Kanal zu entfernen.

oKlicken Sie auf Bearbeiten, um die Parameter eines Kanals zu ändern.

So konfigurieren Sie den Modbus-Initialisierungswert:

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie auf die Registerkarte Modbus Slave Init:

G-SE-0005268.2.gif-high.gif

 

 

2

Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Initialisierungswert zu erstellen:

G-SE-0005269.1.gif-high.gif

 

 

Das Fenster Initialisierungswert enthält die folgenden Parameter:

oZugriffstyp: Wählen Sie den Typ des Datenaustauschs aus: Lesen oder Schreiben oder Lesen/Schreiben mehrerer Register (d.h. %MW) .

oRegister Offset: Registernummer des zu initialisierenden Registers.

oLänge: Anzahl der zu lesenden %MW. Beispiel: Wenn 'Offset' = 2 und 'Länge' = 3, liest der Kanal %MW2, %MW3 und %MW4.

oInitialisierungswert: Wert, mit dem die Register initialisiert werden.

oKommentar: Fügen Sie einen Kommentar zu diesem Kanal ein.

4

Klicken Sie auf OK, um einen neuen Initialisierungswert zu erstellen.

HINWEIS: Sie können ebenfalls:

oKlicken Sie auf Nach oben, um die Position eines Werts in der Liste zu ändern.

oKlicken Sie auf Löschen, um einen Wert aus der Liste zu entfernen.

oKlicken Sie auf Bearbeiten, um die Parameter eines Werts zu ändern.

So konfigurieren Sie das Modbus Master E/A-Abbild:

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie auf die Registerkarte Modbus Master E/A-Abbild:

G-SE-0006097.3.gif-high.gif

 

 

2

Doppelklicken Sie in eine Zelle der Spalte Variable, um ein Textfeld zu öffnen.

Geben Sie den Namen einer Variable ein, oder klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche [...], und wählen Sie die Variable über die Eingabehilfe aus.

3

Weitere Informationen zum E/A-Abbild finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.

Zugriffstypen

Diese Tabelle beschreibt die verfügbaren Zugriffstypen:

Funktion

Funktionscode

Verfügbarkeit

Read Coils

1

Modbus-Kanal

Read Discrete Inputs

2

Modbus-Kanal

Read Holding Registers (Standardeinstellung für die Kanalkonfiguration)

3

Modbus-Kanal

Read Input Registers

4

Modbus-Kanal

Write Single Coil

5

Modbus-Kanal

Initialisierungswert

Write Single Register

6

Modbus-Kanal

Initialisierungswert

Write Multiple Coils

15

Modbus-Kanal

Initialisierungswert

Write Multiple Registers (Standardeinstellung für die Slave-Initialisierung)

16

Modbus-Kanal

Initialisierungswert

Read/Write Multiple Registers

23

Modbus-Kanal