Einrichtung und Start des Installers

 

Einrichtung und Start des Installers

Einrichtung des Installers

Schritt

Aktion

1

Laden Sie die Datei MachineExpertInstaller-*-Setup.exe von der Schneider Electric-Website unter https://www.schneider-electric.com/en/product-range-download/2226-ecostruxure%E2%84%A2-machine-expert#tabs-top herunter.

2

Doppelklicken Sie auf die Datei MachineExpertInstaller-*-Setup.exe, um den Machine Expert Installer in Ihrem Windows-System zu installieren.

Ergebnis: Das Windows-Dialogfeld Benutzerkontensteuerung wird angezeigt.

3

Bestätigen Sie die Benutzerkontensteuerung, indem Sie auf die Schaltfläche Ja klicken.

HINWEIS: Wenn die Software bereits installiert ist, werden Sie aufgefordert, entweder die vorhandene Installation zu entfernen oder die vorhandene Installation zu reparieren.

4

Wählen Sie im Dialogfeld Choose Setup Language die Sprache für dieses Installationsverfahren aus und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

5

Klicken Sie im Dialogfeld Welcome to the Installation Wizard for Machine Expert Installer auf die Schaltfläche Weiter.

Ergebnis: Das Dialogfeld Lizenzvereinbarung wird angezeigt.

6

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und wählen Sie dann die Option I accept the terms of the license aus und klicken Sie auf Weiter, um die Installation zu starten.

Ergebnis: Nachdem die Installation ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, wird das Fenster automatisch geschlossen, und Machine Expert Installer wird gestartet.

7

Klicken Sie im Dialogfeld Ready to Install the Program auf die Schaltfläche Installieren, um die Installation zu starten.

8

Wenn das Dialogfeld Installation abgeschlossen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen, um die Installation abzuschließen.

Ergebnis: Das Programm wird automatisch gestartet.

Nach der Installation finden Sie die Dateien des Machine Expert Installer unter einem der folgenden Pfade:

oC:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Machine Expert Installer

oC:\Program Files\Schneider Electric\Machine Expert Installer

Starten des Installers

So starten Sie den Machine Expert Installer manuell, wenn er installiert ist:

oDoppelklicken Sie auf die Verknüpfung Machine Expert Installer oder

oführen Sie den Machine Expert Installer über das Startmenü von Windows aus.

Bestätigen Sie nach dem Start des Machine Expert Installer die Benutzerkontensteuerung, indem Sie auf die Schaltfläche Ja klicken.

Starten des Installers über die Windows-Befehlszeile

Der Machine Expert Installer kann durch Ausführen des folgenden Befehls über die Windows-Befehlszeile gestartet werden:

"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Machine Expert Installer\MachineExpertInstaller.Cli.exe" Install-Product --productId=ESME

Weitere Informationen finden Sie in der Befehlszeilenhilfe des Installers:

"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Machine Expert Installer\MachineExpertInstaller.Cli.exe" --help