Typ |
Enumeration |
Verfügbar ab |
V1.0.0.0 |
Standardwert: |
E_Working |
Die Enumeration ET_TestReturn umfasst die Testzustände. Sie ist relevant für die interne Ausführung eines Tests.
Name |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 |
Testfall/Testsequenz wird ausgeführt. |
|
1 |
Testfall/Testsequenz erfolgreich abgeschlossen. |
|
2 |
Testfall/Testsequenz nicht erfolgreich. |
ET_TestReturn ist der Datentyp des Rückgabewerts von IF_TestCase.