Funktionsbausteine

 

FB_MeasurandList

Übersicht

Typ

Funktionsbaustein

Verfügbar ab

V1.0.0.0

Aufgabe

Aufzeichnung der Messwerte.

Funktionsbeschreibung

Der Funktionsbaustein FB_MeasurandList verwaltet die mit der Methode AddMeasurand gemessenen Werte.

MethodeAddMeasurand

Die Methode AddMeasurand speichert die extern aufgezeichneten Messwerte als STRING-Wert. So können beispielsweise die Ausführungszeiten einer Funktion bei Verwendung spezifischer Parameter oder die Datengröße einer Struktur (angegeben über SIZEOF) aufgezeichnet oder gespeichert werden.

Die Methode kann an jeder beliebigen Position innerhalb eines Testfalls aufgerufen werden. Ein Testfall kann beliebig viele Messwerte bereitstellen, indem die Methode mehrmals aufgerufen wird. Weiter Informationen finden Sie im Kapitel zur Aufzeichnung der Messwerte.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_sModule

STRING[255]

Name der Einheit, die den Messwert übermittelt. Ermöglicht die Zuweisung des Messwerts zu einer Bibliothek, einem Funktionsbaustein oder einer Funktion.

i_sName

STRING[255]

Name des Messwerts.

i_etType

ET_MeasurandTypes

Typ des Messwerts.

Siehe auch die Enumeration ET_MeasurandTypes.

Dieser Eingang ist optional.

i_sValue

STRING[255]

Messwert.

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

UDINT

Verweist auf die Anzahl der gespeicherten Messwerte. Der Rückgabewert entspricht Null, wenn die maximale Anzahl an Messwerten, die aufgezeichnet werden können, überschritten wurde und kein weiterer Messwert mehr gespeichert werden kann.

Siehe den Parameter Gc_uiMaxNumberOfMeasurands.