Die PD_ETest-Bibliothek stellt eine Sammlung an Assistent-Funktionsbausteinen für ETEST framework und Logic Builder zur Verfügung. Für weitere Informationen zu ETEST framework und dessen Verwendung, siehe das ETEST-Benutzerhandbuch.
Wenn Sie in Logic Builder ein Testfallobjekt erstellen, wird die PD_ETest-Bibliothek automatisch in Ihr Projekt integriert. Ohne diese Bibliothek können Sie das ETEST-framework nicht verwenden.
HINWEIS: Die PD_ETest-Bibliothek findet ausschließlich in Verbindung mit dem in Logic Builder integrierten ETEST-framework Verwendung. Die in der Bibliothek enthaltenen Funktionen und Funktionsbausteine werden implizit verwendet und nicht in der Benutzeranwendung programmiert.
Die POUs der PD_ETest-Bibliothek sind nur über Testfall- und Test-Ressourcenobjekte zugänglich, die im ETEST-framework erstellt wurden.
Wenn Sie versuchen, diese Funktionen und Funktionsbausteine direkt in Ihrer Anwendung einzusetzen, kann das Fehler bei der Kompilierung zur Folge haben.