Der Treiber LXM32S verfügt über einen Steckplatz (Steckplatz 2) für Encoder-Module und ermöglicht somit den Anschluss eines zusätzlichen Encoders (Maschinen-Encoder) oder eines Fremdmotors (Motor-Encoder).
Dieses Handbuch beschreibt 3 verschiedene Encoder-Module:
|
Beschreibung |
Referenz- |
|---|---|
|
Encodermodul ANA (analoge Schnittstelle) mit HD15 D-Sub-Anschluss (weiblich) |
VW3M3403 |
|
Encodermodul DIG (digitale Schnittstelle) mit HD15 D-Sub-Anschluss (weiblich) |
VW3M3402 |
|
Encodermodul RSR (Resolver-Schnittstelle) mit DE9 D-Sub-Anschluss (weiblich) |
VW3M3401 |
Die Encoder-Module können für zwei verschiedene Zwecke verwendet werden:
oErhöhte Positionierungsgenauigkeit aufgrund einer direkten Messung der Position mit Bezug auf einen zusätzlichen Encoder (Machinen-Encoder)
oUnterstützung des Encoders von Fremdmotoren (Motor-Encoder)
Verwenden eines zusätzlichen Encoders (Maschinen-Encoder)
Sie können einen zusätzlichen auf die Maschine montierten Encoder (Maschinen-Encoder) zusammen mit einem Schneider Electric-Motor zu betreiben.
|
Modul |
Schnittstelle |
Drehend |
Linear |
|---|---|---|---|
|
ANA (analoge Schnittstelle) |
SinCos Hiperface(1) (ohne absolute Position) |
x |
x |
|
SinCos 1Vpp (ohne Hall) |
x |
x |
|
|
DIG (digitale Schnittstelle) |
EnDat 2.2 |
x |
x |
|
BISS |
x |
- |
|
|
ABI (Inkrementalgeber) |
x |
x |
|
|
SSI |
x |
x(2) |
|
|
(1) Wird wie SinCos 1Vpp behandelt. Die serielle Kommunikation der SinCos Hiperface-Schnittstelle wird nicht für die Positionierung verwendet. (2) Erhältlich mit der Firmwareversion ≥V01.06 des Treibers LXM32S. |
|||
Verwenden des Encoders von einem Fremdmotor (Motor-Encoder)
Fremdmotoren können zusammen mit einem Encoder-Modul betrieben werden. Für die Encoder dieser Motoren (Motor-Encoder) stehen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung.
|
Modul |
Schnittstelle |
Drehend |
Linear |
|---|---|---|---|
|
ANA (analoge Schnittstelle) |
SinCos Hiperface |
x |
-(1) |
|
SinCos 1Vpp (ohne Hall) |
x |
x |
|
|
SinCos 1Vpp (mit Hall) |
x |
x |
|
|
RSR |
Resolver |
x |
- |
|
(1) Ein linearer Encoder mit einer SinCos Hiperface-Schnittstelle kann wie ein linearer Encoder mit einer SinCos 1Vpp-Schnittstelle (ohne Hall) verwendet werden. |
|||
Es werden nur Wechselstrom-Synchron-Motoren mit einem Permanentmagneten unterstützt.
HINWEIS: Der Encoder eines Fremdmotors (Motor-Encoder) kann nicht zusammen mit dem Sicherheitsmodul eSM verwendet werden.