Konfigurationsoptionen entsprechend der Schnittstelle
Konfigurationsoptionen entsprechend der Schnittstelle
Die folgenden Schnittstellen sind für die OPC-Kommunikation verfügbar:
Bezeichnung der Schnittstelle |
Beschreibung |
---|---|
ARTI |
Die CoDeSys V2.3 ARTI-Schnittstelle wird zur Einrichtung von Verbindungen über SymARTI verwendet. Sie wird von PacDrive M-Steuerungen nicht unterstützt. |
GATEWAY |
Die GATEWAY-Schnittstelle wird zur Konfiguration der PacDrive M-Steuerungen – CoDeSys V2.3 – verwendet. |
SIMULATION |
Die SIMULATION-Schnittstelle wird zur Konfiguration von PacDrive M-Projekten – CoDeSys V2.3 – für den Simulationsmodus verwendet. |
GATEWAY3 |
Die GATEWAY3-Schnittstelle wird zur Konfiguration der EcoStruxure Machine Expert-Steuerungen – CoDeSys V3 – verwendet. |
SIMULATION3 |
Die SIMULATION3-Schnittstelle wird zur Konfiguration von EcoStruxure Machine Expert-Projekten – CoDeSys V3 – für den Simulationsmodus verwendet. |
GATEWAY (PacDrive M-Steuerungen – CoDeSys V2.3)
Konfigurieren Sie zuerst die Symboldatei in Logic Builder, wie unter Konfigurieren der Symboldatei (PacDrive M) beschrieben.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Markieren Sie den Stammknoten Server im OPC-Konfigurator wie folgt. |
2 |
Wählen Sie den Menübefehl Bearbeiten > SPS anhängen aus. Ergebnis: Eine weitere Steuerung mit dem Dateinamen SPS1 wird eingefügt. |
3 |
Ersetzen Sie den Standardnamen SPS1 durch einen aussagekräftigen Namen (z. B. Kartonierer). |
4 |
Konfigurieren Sie die Parameter wie folgt: Schnittstelle: GATEWAY Projektname: Timeout (ms): 10000 (Standard) Number of tries: 3 (Standard) Buffer Size (Byte): 1500 (Wenn ein neues Cx00-Objekt erstellt wird, muss der Wert für die Puffergröße in 5000 geändert werden.) Wait time (s): 10 (Standard) Reconnect time (s): 15 (Standard) Aktiv: Aktiviert (Standard) Motorola byte order: Inaktiv (Standard) No login service: Aktiviert Logging: > Enable logging (default events): Aktiviert (Standard) Logging: > Log additional events: Deaktiviert (Standard) Logging: > Add debug events (slow): Deaktiviert (Standard) |
5 |
Wählen Sie den Unterknoten Verbindung aus. |
6 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Ergebnis: Das Dialogfeld Communication Parameters wird angezeigt. |
7 |
Wählen Sie die gewünschte Steuerung aus oder fügen Sie über Neu weitere Steuerungen hinzu. |
8 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. |
9 |
Speichern Sie die Datei OPCServer.ini beispielsweise über den Menübefehl Datei > Speichern. |
SIMULATION (PacDrive M Projekte – CoDeSys V2.3 – Simulationsmodus)
Erstellen Sie im Logic Builder mit Symbolkonfiguration. Im Gegensatz zur Konfiguration mit der GATEWAY-Schnittstelle ist eine neue Projektdatei erforderlich. Geben Sie für den Parameter Projektname einen Pfad an und verwenden Sie bei der Eingabe eines Namens die Dateierweiterung .pro. Es sind keine weiteren Kommunikationseinstellungen erforderlich.
GATEWAY3 (EcoStruxure Machine Expert-Steuerungen – CoDeSys V3)
Konfigurieren Sie die Verbindungen zu den EcoStruxure Machine Expert-Steuerungen wie im Kapital EcoStruxure Machine Expert Konfiguration und den folgenden Kapiteln in diesem Handbuch beschrieben.
SIMULATION3 (EcoStruxure Machine Expert Projekte – CoDeSys V3 – Simulationsmodus)
Die vom CoDeSys V3-Projekt generierte Symboldatei ist für die Simulation mit der V3-Schnittstelle erforderlich.
Diese Datei kann in einem beliebigen Verzeichnis gespeichert werden. Das OPC-Server-Verzeichnis wird jedoch empfohlen. Folgendes muss unter Projektname: <Dateipfad>\<Name der Symboldatei>.xml eingegeben werden.
Wenn sich die XML-Symboldatei im OPC-Server-Verzeichnis befindet, müssen Sie den Pfad nicht angeben.