Folgende Fehler können zusammen mit AutoTune auftreten (Fehlerzustände des Funktionsbausteins ControllerOptimization):
Erkannter Fehler |
Fehlertext und Bedeutung |
---|---|
-10000 |
rMaxVelocity out of range: Der Parameter rMaxVelocity ist zu groß oder negativ. Der Wert muss zwischen Null und MaxVel liegen. |
-10001 |
rMaxAcceleration out of range: Der Parameter rMaxAcceleration ist zu groß oder negativ. Der Wert muss zwischen Null und dem Wert für MaxAcc mit J_Load gleich Null und J_Gear gleich Null liegen. |
-10006 |
lrMinPosition too great: Der Wert für den Parameter lrMinPosition ist zu groß. Er muss kleiner sein als der Parameter lrMaxPosition und kleiner als die Position. |
-10007 |
lrMaxPosition too less: Der Wert von lrMaxPosition ist zu klein. Der Wert muss größer als lrMinPosition und größer als die Position sein. |
-10020 |
rMaxVelocity changed while optimizing: Der Parameter rMaxVelocity wurde während der Optimierung geändert (bOptimizing = TRUE). |
-10021 |
rMaxAcceleration changed while optimizing: Der Parameter rMaxAcceleration wurde während der Optimierung geändert (bOptimizing = TRUE). |
-10026 |
lrMinPosition changed while optimizing: Der Parameter lrMinPosition wurde während der Optimierung geändert (bOptimizing = TRUE). |
-10027 |
lrMaxPosition changed while optimizing: Der Parameter lrMaxPosition wurde während der Optimierung geändert (bOptimizing = TRUE). |
-10030 |
iResponse changed while optimizing: Der Parameter iResponse wurde während der Optimierung geändert (bOptimizing = TRUE). |
-10033 |
iOptimizationMode changed while optimizing: Der Parameter iOptimizationMode wurde während der Optimierung geändert (bOptimizing = TRUE). |
-10035 |
Controller parameter(s) changed while optimizing: Der Parameter des Reglers wurde während der Optimierung geändert. |
-10036 |
Mechanical parameter(s) changed while optimizing: Die mechanischen Parameter wurden während der Optimierung geändert. |
-10040 |
rMaxVelocity out of range at AutoTuneCheck: Für den Parameter rMaxVelocity erscheint im Funktionsbaustein AutoTuneCheck ein ungültiger Wert. |
-10050 |
Axis not ready (Achse ist nicht bereit): Die Achse kann nicht eingeschaltet werden. Die Diagnosemeldung befindet sich im Meldungslog oder im Parameter DiagCode (SPS-Konfiguration). |
-10051 |
Axis Velocity out of range (Achsgeschwindigkeit liegt außerhalb des Bereichs): Die Motorgeschwindigkeit hat die maximal zuslässige Geschwindigkeit rMaxVelocity um 20% überschritten. |
-10052 |
Axis Acceleration out of range (Achsbeschleunigung liegt außerhalb des Bereichs): Die Motorbeschleunigung hat die maximal zulässige Beschleunigung MotorPeakAcc überschritten, die durch Multiplizieren der Parameter rMaxAcceleration und rMotorAccFactor berechnet wird. |
-10053 |
Axis Position out of range (Achsbeschleunigung liegt außerhalb des Bereichs): Die aktuelle Position des Antriebs liegt außerhalb des zulässigen Bereichs, der über die Parameter lrMinPosition und lrMaxPosition definiert wird. |
-10054 |
Axis stopped at lower position limit (Achse wurde an der unteren Positionsgrenze angehalten): Die Achse wurde angehalten, bevor der Wert unter den für den Parameter lrMinPosition festgelegten Wert fallen konnte. Die Achse befindet sich allerdings immer noch im Bereich der zulässigen Positionen. |
-10055 |
Axis stopped at upper position limit (Achse wurde an der unteren Positionsgrenze angehalten): Die Achse wurde angehalten, bevor der Wert den für den Parameter lrMaxPosition festgelegten Wert überschreiten konnte. Die Achse befindet sich allerdings immer noch im Bereich der zulässigen Positionen. |
-10057 |
No enable while optimizing (Keine Aktivierung während der Optimierung: Der Parameter bEnable wurde während der Optimierung (bOptimizing = TRUE) auf FALSE gesetzt. |
-10058 |
Axis ID changed while optimizing: Der Parameter r_DRIVE wurde während der Optimierung (bOptimizing = TRUE) geändert. |
-10060 |
Invalid axis ID (Ungültige Achs-ID): Der Parameter r_DRIVE hat einen ungültigen Wert. |
-10080 |
rCutOffFrequencyVelContr is zero (rCutOffFrequencyVelContr ist Null): Für die Abschaltfrequenz des Geschwindigkeitsreglers wurde der Wert Null berechnet. Eine weitere Optimierung ist nicht möglich. |
-10081 |
rCutOffFrequencyPosContr is zero (rCutOffFrequencyPosContr ist Null): Für die Abschaltfrequenz des Geschwindigkeitsreglers wurde der Wert Null berechnet. Eine weitere Optimierung ist nicht möglich. |
-10200 |
Wrong drive firmware version (Falsche Firmware-Version für den Antrieb): Der Funktionsbaustein kann nur mit den Software-Versionen verwendet werden, die in den Handbüchern zu den Antrieben LXM62, LXM52 oder ILM62.im Kapitel Systemanforderungen angegeben sind. |
-10201 |
Function block is called twice (Der Funktionsbaustein wird zweimal aufgerufen): Der Funktionsbaustein kann nur einmal aufgerufen werden. Wenn es mehr als eine Instanz des Funktionsbausteins gibt, müssen Sie sicherstellen, dass nur eine Instanz aktiviert wird (bActive = TRUE). |
-10202 |
Sercos not in phase 4 (Sercos befindet sich nicht in der Phase 4): Der Sercos-Bus befindet sich nicht in der Phase 4. |