Die in diesem Kapitel beschriebene manuelle Inbetriebnahme kann alternativ zu der herkömmlichen Commissioning (Inbetriebnahme) durchgeführt werden. Der Zeitaufwand für die manuelle Inbetriebnahme ist wesentlich höher. Aus diesem Grund sollten Sie die Commissioning (Inbetriebnahme) verwenden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der SPS-Konfiguration auf Library Manager (Bibliotheksmanager). Ergebnis: Der Bibliotheksmanager mit den bereits verbunden Bibliotheken wird angezeigt. |
2 |
Fügen Sie die Bibliothek „AutoTune.lib‟ hinzu. Klicken Sie auf Add library... (Bibliothek hinzufügen...). Ergebnis: Das Fenster „Add Library‟ (Bibliothek hinzufügen) wird geöffnet. Wählen Sie die Bibliothek AutoTune in der Kategorie Application (Anwendung) und fügen Sie sie mit einem Klick auf OK hinzu. |
Integrieren der AutoTune-Visualisierung
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Fügen Sie ein neues Visualisierungsobjekt im Projekt hinzu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Application (Anwendung) und dann auf Add object ... (Objekt hinzufügen...) > Visualization (Visualisierung). Ergebnis: Das Fenster „Add Visualization‟ (Visualisierung hinzufügen) wird geöffnet. |
2 |
Geben Sie den Namen für die neue Visualisierung (z. B. AutoTuneVis) ein und bestätigen Sie sie mit einem Klick auf Open (Öffnen). |
3 |
Öffnen Sie die neue Visualisierung und fügen Sie ein „Frame‟-Objekt hinzu. Wählen Sie das „Frame‟-Symbol im „ToolBox‟-Fenster. ![]()
|
4 |
Positionieren Sie das „Frame‟-Objekt im Visualisierungsfenster. ![]()
|
5 |
Klicken Sie mit der rechten Taste auf das „Frame‟-Objekt und wählten Sie „Frame selection‟ (Frame auswählen). Ergebnis: Das Fenster „Select Visualization‟ (Frame auswählen) erscheint. |
6 |
Wählen Sie die Visualisierung „AUT.VIS_AutoTune‟ und klicken Sie auf den rechten Pfeil. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf OK. |
7 |
Wählen Sie das „Frame‟-Objekt und ändern Sie die folgenden Eigenschaften: oX = 0 oY = 0 oBreite = 1024 oHöhe = 768 |
8 |
Klicken Sie in den Eigenschaften auf die Schaltfläche unter Reference > AUT.VIS_AutoTune > iq_stAutoTuneVisData. ![]()
|
9 |
Wählen Sie im Eingabeassistenten die Variable AUT > AutoTune > GVL > G_stAutoTuneVisData, und klicken Sie auf OK. ![]()
|
Integrieren des SR_AutoTune-Programms
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Task Configuration (Task konfigurieren) und wählen Sie Add object (Objekt hinzufügen) > Task. Ergebnis: Das Fenster „Add Task‟ (Task hinzufügen) wird geöffnet. |
2 |
Geben Sie den Namen der neuen Task ein (z.B. TASK_SR_AutoTune) und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf Open (Öffnen). |
3 |
Öffnen Sie das neue Task-Objekt. |
4 |
Setzen Sie die Zykluszeit auf 100 ms und deaktivieren Sie den Watchdog. ![]()
|
5 |
Klicken Sie auf Add Call-up... (Aufruf hinzufügen), wählen Sie AUT > AutoTune > SR_AutoTune und bestätigen Sie den Wert im Eingabeassistenten mit einem Klick auf OK. ![]()
|