IF_RobotFeedbackMotionAuxiliaryAxis
IF_RobotFeedbackMotionAuxiliaryAxis - Allgemeine Informationen
Typ: |
Schnittstelle |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Erbt von: |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Schnittstelle mit Rückgabewerten einer Hilfsachse.
Diese Schnittstelle ist Teil von IF_RobotFeedback und enthält Daten über eine aktive Hilfsachsbewegung.
Name |
Datentyp |
Zugriff |
Beschreibung |
---|---|---|---|
udiCurrentMovementId |
UDINT |
Lesen |
MovementId des aktiven Fahrauftrags der Hilfsachse. |
udiNextMovementId |
UDINT |
Lesen |
MovementId des Fahrauftrags der Hilfsachse, der dem aktiven Fahrauftrag folgt. |
udiPreviousMovementId |
UDINT |
Lesen |
MovementId des Fahrauftrags der Hilfsachse, der dem aktiven Fahrauftrag vorangeht. |
xInMotion |
BOOL |
Lesen |
TRUE = Die Hilfsachse ist in Bewegung. FALSE = Die Hilfsachse steht. |
xInTarget |
BOOL |
Lesen |
TRUE = Die Hilfsachse befindet sich in der Zielposition des letzten Fahrauftrags. FALSE = Die Hilfsachse befindet sich nicht in der Zielposition des letzten Fahrauftrags. Siehe auch Verhalten von IF_RobotFeedback.raxAuxAx[n].xInTarget. |
lrEstimatedStopPosition |
LREAL |
Lesen |
Geschätzte Stopp-Position der Hilfsachse. (FB_Robot.xStart TRUE -> FALSE) |
Weitere Informationen zu Eigenschaften finden Sie unter IF_RobotFeedbackMotionRefActualValues.