IF_RobotFeedbackTracking - Allgemeine Informationen
Typ: |
Schnittstelle |
Verfügbar ab: |
V1.6.0.0 |
Erbt von: |
- |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Schnittstelle mit Rückgabewerten einer Trackingbewegung des Roboters.
Im Fall einer aktiven Trackingbewegung in einem konfigurierten linearen Trackingsystem, konfiguriert durch IF_RobotConfiguration.AddLinearTrackingSystem, werden die Rückgabewerte innerhalb dieser Rückgabeschnittstelle ausgegeben.
Name |
Datentyp |
Zugriff |
Beschreibung |
---|---|---|---|
etPhase |
Lesen |
Phase einer Trackingbewegung. |
|
lrOffsetAccelerationResultant |
LREAL |
Lesen |
Resultierende Offset-Beschleunigung einer Trackingbewegung. |
lrOffsetPositionResultant |
LREAL |
Lesen |
Resultierende Offset-Position einer Trackingbewegung. |
lrOffsetVelocityResultant |
LREAL |
Lesen |
Resultierende Offset-Geschwindigkeit einer Trackingbewegung. |
lrRemainingTime |
LREAL |
Lesen |
Verbleibende Zeit bis zum Abschluss der Tracking-Synchronphase. Einheit: [ms] |
lrRemainingTimePathPositionEnd |
LREAL |
Lesen |
Verbleibende Zeit bis zum Erreichen der vorgegebenen Endposition auf der Bahn der Tracking-Synchronphase. Der Wert 0,0 wird zurückgegeben, wenn die Tracking-Synchronphase nicht gestartet wird oder das Ändern des Koordinatensystems nicht angefordert wurde durch einen Aufruf der Methode IF_RobotMotion.ChangeCoordinateSystem2(…). Siehe auch Verhalten von IF_RobotFeedbackTracking.lrRemainingTimePathPositionEnd. |
rstEstimatedStopPosition |
REFERENCE TO PDL.ST_Vector3D |
Lesen |
Die Position stellt den erwarteten kartesischen Anschlag dar, wo ein aktives Tracking stoppt. Beispielsweise mit FB_Robot.xEnable TRUE -> FALSE oder in anderen Not-Halt-Situationen (siehe Verhalten der Feedback-Eigenschaft rstEstimatedStopPosition). |
rstOffsetAcceleration |
REFERENCE TO PDL.ST_Vector3D |
Lesen |
Offset-Beschleunigung einer Trackingbewegung in kartesischen Koordinaten in Bezug auf das Roboterkoordinatensystem ET_CoordinateSystem.CSR. |
rstOffsetPosition |
REFERENCE TO PDL.ST_Vector3D |
Lesen |
Offset-Position einer Trackingbewegung in kartesischen Koordinaten in Bezug auf das Roboterkoordinatensystem ET_CoordinateSystem.CSR. |
rstOffsetVelocity |
REFERENCE TO PDL.ST_Vector3D |
Lesen |
Offset-Geschwindigkeit einer Trackingbewegung in kartesischen Koordinaten in Bezug auf das Roboterkoordinatensystem ET_CoordinateSystem.CSR. |