IF_RobotFeedbackVelocityLimitationAxis
IF_RobotFeedbackVelocityLimitationAxis - Allgemeine Informationen
Typ |
Schnittstelle |
Verfügbar ab: |
V2.5.0.0 |
Erbt von: |
- |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Schnittstelle mit Rückgabewerten für die Geschwindigkeitsbegrenzung der einzelnen Roboterachsen.
Diese Schnittstelle ist Teil von IF_RobotFeedbackVelocityLimitation und enthält Daten zur Geschwindigkeitsbegrenzung der einzelnen Roboterachsen.
Name |
Datentyp |
Zugriff |
Beschreibung |
---|---|---|---|
etMode |
ET_VelocityLimitationMode |
Lesen |
Aktueller Modus der Geschwindigkeitsbegrenzung. |
lrMaxRefVelocity |
LREAL |
Lesen |
Aktuelles Limit für die Achse. |
lrRefPositionDeviation |
LREAL |
Lesen |
Durch die Begrenzung verursachte Abweichung von RefPosition der Achse. |
lrRefPosition |
LREAL |
Lesen |
Sollposition der Achse ohne Begrenzung. |
lrRefVelocity |
LREAL |
Lesen |
Sollgeschwindigkeit der Achse ohne Begrenzung. |
lrRefAcceleration |
LREAL |
Lesen |
Sollbeschleunigung der Achse ohne Begrenzung. |