Typ |
AK |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Busklemme BT-4/DIO1 und BT-4/DIO1 TP, Busklemme BT-4/ENC1 |
Rückverfolgbar |
Nein |
Dient zur Auslesung der Versionsbezeichnung der Busklemme.
HINWEIS: Der Wert wird einmalig beim Starten des Systems ausgelesen und danach nicht mehr aktualisiert.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
xxxxx |
STRING (20) |
Die Firmwareversion konnte ermittelt werden und wird im Parameter dargestellt. |
Virtuell |
STRING (20) |
Die Busadresse der Busklemme ist in der Steuerungskonfiguration >= 100. |
nicht verfügbar |
STRING (20) |
Die Firmwareversion konnte nicht ermittelt werden. Ursachen: oBusfehler erkannt oHardware unterstützt das Auslesen der Version nicht |