CheckOff

 

CheckOff

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

SinCos-Encoder-Eingang

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Deaktiviert die Geberüberwachung.

Wert

Datentyp

Bedeutung

nein / 0

DINT

Geberüberwachung aktiv.

ja / 1

DINT

Geberüberwachung nicht aktiv.

Die Diagnosemeldung 8601 "Master Encoder signal out of range" ist deaktiviert.