EncoderType

 

EncoderType

Allgemeines

Typ

AK

Geräte, die den Parameter unterstützen

SinCos-Encoder-Eingang

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige des Gebertyps.

Unterstützte Gebertypen mit HIPERFACE-Schnittstelle

Wert

Datentyp

Bedeutung

16#02

DINT

SinCos-Geber SCS 60/70

16#07

DINT

SinCos Geber SCM 60/70 multi turn

16#22

DINT

SinCos-Geber SRS 50/60/64 und SCK 25/35/40/45/53 Singleturn

16#27

DINT

SinCos Geber SRM 50/60/64 und Motor 25/35/40/45/53 multi turn

16#32

DINT

SinCos Geber SKS 36 single turn (ab V0.22.00)

16#37

DINT

SinCos Geber SKM 36 multi turn (ab V0.22.00)

16#42

DINT

SinCos Geber SEK 52 single turn (ab V0.22.00)

HINWEIS: Der Wert wird beim Einschalten (Booten) der Steuerung über die serielle Schnittstelle des Gebers gelesen. Dies dauert einige Sekunden. Bei sehr früher Abfrage des Parameterwerts durch das Programm ist der Parameterwert deshalb noch nicht aktuell und hat den Wert 0.