Typ |
AF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Virt. Master-Encoder |
Tracebar |
Nein |
Dient zur Anzeige der Istgeschwindigkeit des virtuellen Leitgebers in Einheiten/s.
Die Definition einer Einheit wird mit Hilfe des Parameters FeedConstant durchgeführt.
Mit RefVelocity wird die Sollgeschwindigkeit des virtuellen Leitgebers vorgegeben.
Wird Enable (Freigabe) "aus / 0", so wird die Geschwindigkeit (Velocity) des Gebers auf 0 gesetzt.