RefVelocity

 

RefVelocity

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Virt. Master-Encoder

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dient zur Vorgabe der Sollgeschwindigkeit des virtuellen Leitgebers in Einheiten/s.

Die Definition einer Einheit wird mit Hilfe des Parameters FeedConstant durchgeführt.

Die Geschwindigkeit des virtuellen Leitgebers wird mit der Beschleunigungsvorgabe im Parameter Acceleration verändert.

Internes Zahlenformat / Auflösung

Das Format der internen Geschwindigkeitsdarstellung ist eine Integer 24.8 Zahl.

Die Einheit ist Inkremente/SERCOS-Zyklus (CycleTime).

Die interne Auflösung beträgt 219 Inkremente/Umdrehung.

Dies führt zu einer internen Auflösung von:

Auflösung = (1000 * FeedConstant) / (219 * CycleTime)

Beispiel

FeedConstant = 360 Einheiten

CycleTime = 1 ms

Auflösung = 0,69 Einheiten/s