Auflösung

 

Resolution

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Inkremental-Encoder-Eingang

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dient zur Vorgabe der Strichzahl des angeschlossenen Gebers (siehe Typenschild des Gebers).

HINWEIS: Intern arbeitet der Inkrementalgebereingang zur Erhöhung der Auflösung mit einer Impulsvervierfachung. Dies wird vom System automatisch berücksichtigt.

HINWEIS: Verfälschung des Geschwindigkeitssignals bei Änderung von Resolution! Das Geschwindigkeitssignal wird kurzzeitig verfälscht, was zu Folgefehlern führen kann. Den Parameterwert nur bei Geberstillstand und inaktivem Programm ändern.