DecelerationTorqueLimit

 

DecelerationTorqueLimit

Allgemeines

Typ

ES

Geräte, die den Parameter unterstützen

Lexium LXM62 Drive

Gerätevarianten, die den Parameter unterstützen

Standard Plus,

Advanced Plus,

Anwendung definiert

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dieser Parameter wird genutzt, um für eine Verzögerung die Drehmomentbegrenzung in [Nm] auf der Lastseite festzulegen. Während der Verzögerung ist das Drehmoment am Getriebeausgang auf den festgelegten Wert begrenzt. Wenn 0 gesetzt ist, wird die Drehmomentbegrenzung deaktiviert. Wenn der Motor mit konstanter Geschwindigket läuft, wird der Mittelwert von AccelerationTorqueLimit und DecelerationTorqueLimit verwendet.

Abhängig vom festgelegten Modus für die Drehmomentbegrenzung (über den Parameter TorqueLimitationMode), gilt bei Erreichen des definierten Werts Folgendes:

oMit TorqueLimitationMode = 1 (von der Verzögerung abhängige Drehmomentbegrenzung) wird der Motorstrom in Abhängigkeit von der vorliegenden Verzögerung begrenzt.

oMit TorqueLimitationMode = 2 (mechanischer Overloadschutz) wird der Motor bei Überschreitung der Drehmomentgrenze (aufgrund einer Überlast) drehmomentfrei geschaltet. Über TorqueLimitationFilter kann ein optionaler Filter konfiguriert werden.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Je nach Umfang der auf dem Parameterkanal übertragenen Daten kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden.