IOReset

 

IOReset

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die diesen Parameter unterstützen

OnBoard I/O

Tracebar

Funktionsbeschreibung

Der Parameter beeinflusst das Rücksetzen der OnBoard I/O-Ausgänge. Der Wert muss offline konfiguriert werden. Im Fall eines Zurücksetzens oder Herunterladens der Projekte wird die Einstellung verwendet, die im Boot-Projekt gespeichert wurde.

Das heißt, eine Online-Änderung des Parameters IOReset wird bei den Aktionen Reset warm, Reset kalt und Download verworfen.

Wert

Datentyp

Bedeutung

kein Reset / 0

DINT

Die Ausgänge werden nach dem Downloaden des Programms nicht zurückgesetzt.

nach Download / 1

DINT

Die Ausgänge werden nach dem Downloaden des Programms zurückgesetzt.

Nach Download oder Prg.- Reset / 2

DINT

Die Ausgänge werden nach einem Download oder Reset des Programms zurückgesetzt.

nach Download, Prg. Reset oder Prg. Stopp / 3

DINT

Die Ausgänge werden nach einem Downloaden, einem Rücksetzen oder einem Anhalten des Programms zurückgesetzt.

Siehe auch ...

oDigital Output Group

oResetValue