Typ |
Visualisierungsframe |
Verfügbar ab |
V1.0.1.0 |
Implementiert |
VisuElems.IVisualization |
Anzeige eines Frames im Hintergrund.
Die Visualisierungsframes FR_<BackgroundFrame> (z. B. FR_Control1024x768) sind Frames im Hintergrund, die die Gruppierung der anderen Frames sowie die Realisierung von Steuerungs- und Navigationsfunktionen ermöglichen. Siehe nachstehende Beispiele.
Folgende Hintergrundframes sind verfügbar:
Frame |
Beschreibung |
---|---|
FR_Control1024x768 |
Steuerungsframe, Größe: 1024 x 768 Pixel |
FR_Nav1024x768 |
Navigationsframe, Größe: 1024 x 768 Pixel |
FR_NavControl1024x768 |
Navigations- und Steuerungsframe, Größe: 1024 x 768 Pixel |
FR_Control800x600 |
Steuerungsframe, Größe: 800 x 600 Pixel |
FR_Nav800x600 |
Navigationsframe, Größe: 800 x 600 Pixel |
FR_NavControl800x600 |
Navigations- und Steuerungsframe, Größe: 800 x 600 Pixel |
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_sTitle |
STRING(80) |
Titel des Hintergrundframes |
FR_Control1024x768 mit Steuerungselementen an der linken Seite
FR_Nav1024x768 mit Navigationsschaltflächen am unteren Rand