Flankengesteuerter Eingang für folgenden Zwecke:
Manuelles Rücksetzen von Fehlerzuständen des Funktionsbausteins, wenn die Fehlerursache nicht mehr besteht.
Manuelles Aufheben der Anlaufsperre, die standardmäßig nach dem Start des Sicheren Logik-Controllers (Sicherheitssteuerung) und nach der Aktivierung des Funktionsbausteins aktiv ist.
Manuelles Aufheben einer Wiederanlaufsperre, die standardmäßig nach einer Anforderung der STO- oder SS1-Funktion aktiv ist, um den unbeabsichtigten Wiederanlauf der Achse zu verhindern.
HINWEIS:
Der Reset-Eingang unterstützt die manuelle Aufhebung einer Anlauf-/Wiederanlaufsperre durch den Bediener (siehe EN ISO 13849-1). Mittels weiterer Maßnahmen, z.B. eines zusätzlichen Funktionsstopps, können Sie das Risiko eines unbeabsichtigten Anlaufs reduzieren.
HINWEIS:
Abweichend von der Norm EN ISO 13849-1 erfolgt das Rücksetzen nicht wie dort gefordert durch eine negative (fallende) sondern durch eine positive (steigende) Flanke.
Datentyp: BOOL
Anfangswert: FALSE
Verschaltung: Mit dem Signal eines am Sicherheitssteuerung angeschlossenen Reset-Tasters (Wert TRUE oder FALSE). Konstante TRUE- oder FALSE-Werte sind nicht erlaubt.
WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS
Stellen Sie sicher, dass Eingang Reset nur mit einer geeigneten manuellen Rückstelleinrichtung verschaltet ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
Wert |
Beschreibung |
FALSE |
Die Aufhebung einer aktiven Anlauf-/Wiederanlaufsperre wird nicht angefordert. |
Flanke FALSE > TRUE |
Die Aufhebung einer aktiven Anlauf-/Wiederanlaufsperre wird angefordert. Der Reset-Eingang wird vom Funktionsbaustein intern flankenüberwacht. Nur eine positive Signalflanke führt die Rücksetz-Funktion aus. Ein weiteres statisches TRUE-Signal nach einer positiven Signalflanke hat keine Auswirkung. Beachten Sie den Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. |
WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART
Berücksichtigen Sie in Ihrer Risikoanalyse die Auswirkungen der Aufhebung der Anlauf-/Wiederanlaufsperre durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset.
Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen (gemäß zutreffender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen bei der Aufhebung der Anlauf-/Wiederanlaufsperre zu verhindern.
Betreten Sie den Betriebsbereich nicht, wenn Sie die Anlauf-/Wiederanlaufsperre aufheben.
Stellen Sie sicher, dass keine anderen Personen den Betriebsbereich betreten können, wenn die Anlauf-/Wiederanlaufsperre aufgehoben wird.
Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS:
Falls der Funktionsbaustein eine positive Flanke für das Rücksetzen erwartet (Anlaufsperre ist aktiv), wird ein statisches TRUE-Signal an Reset als Fehler betrachtet. Steuern Sie in diesem Fall Reset auf FALSE, um den Fehlerzustand zu verlassen.