Umsetzung der Sicherheitsanforderungen aus anzuwendenden Normen

Der sicherheitsbezogene Funktionsbaustein wurde entsprechend den in diesem Kapitel genannten Sicherheitsanforderungen (aus anzuwen­denden Normen) entwickelt. Alle weiteren Anforderungen aus diesen Normen müssen Sie bei der Umsetzung der Sicherheitsfunktion beachten.

Im Folgenden ist aufgeführt, wie entweder der Funktionsbaustein Anforderungen aus den Normen erfüllt oder welche Maßnahmen Sie zur Erfüllung der Anforderungen aus den Normen ergreifen müssen.

Normen

Kontext/Anforderung

Realisierung

EN ISO 12100-2

Anlauf nach Ausfall der Versorgungsspannung/Spontaner Wiederanlauf

Der Funktionsbaustein unterstützt eine Anlaufsperre und eine Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins nach

  • dem Anlauf des Safety-Moduls oder der Aktivierung des Funk­tionsbausteins

  • der Aufhebung einer STO- oder SS1-Anforderung für die Sicherheitsfunk­tion.

Planen und realisieren Sie eigenverantwortlich das Anlaufverhalten entsprechend Ihrer Risikoanalyse. Um einen unbeabsichtigten Anlauf zu verhindern, ist gegebenenfalls ein zusätzlicher Funktionsstart nach dem Rücksetzen der Sicherheitsfunktion erforderlich. Dies hängt sowohl von den Ergebnissen der Risikoanalyse, als auch vom Signalpfad des Reset-Signals ab.

EN ISO 13849-1

Manuelle Rückstelleinrichtung

Eingang Reset unterstützt die Funktion einer manuellen Rückstelleinrichtung.

HINWEIS:

Abweichend von der Norm ISO 13849-1 erfolgt das Rücksetzen nicht wie dort gefordert durch eine negative (fall­ende) sondern durch eine positive (stei­gende) Flanke.

ISO 13850

Zwangsöffnung

Verwenden Sie nur geprüfte Befehlsgeräte gemäß der Norm ISO 13850.

ISO 13850

Benutzung von Drähten und Seilen als Stellteile

Realisieren Sie eigenverantwortlich die Anforderungen der Norm unter Berücksichtigung der von Ihnen durchgeführten Risikoanalyse.

EN 60204

Maschinensicherheit

Der Funktionsbaustein führt die Stopp-Kategorien 0, 1 und 2 aus.

IEC 61800-5-2

Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl - Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit - Funktionale Sicherheit

Überwachung der Sicherheitsfunkton gemäß Abschnitt ...

  • 4.2.2.2: Sicher abges­chaltetes Drehmoment (Safe Torque Off, STO)

  • 4.2.2.3: Sicherer Stopp 1 (Safe Stop 1, SS1)

  • 4.2.2.4: Sicherer Stopp 2 (Safe Stop 2, SS2)

  • 4.2.3.1: Sicherer Betriebshalt (Safe Operating Stop, SOS)

  • 4.2.3.4: Sicher begrenzte Geschwind­igkeit (Safely-Limited Speed, SLS)

  • 4.2.3.10: Sichere Dreh­richtung (Safe Direc­tion, SDI)