Anschluss an SPS

 

Anschluss an SPS

Einleitung

Für den Anschluss des Rack iPCs an eine SPS sind zwei verschiedene Architekturen möglich:

oTransparent Ready-Architektur

oTraditionelle Architektur

Transparent Ready-Architektur

G-SE-0030109.1.gif-high.gif

 

 

Dank der eingebauten Ethernet 10/100 Mbit/s-Ports kann der Rack iPC in Full-Ethernet-Architekturen wie Transparent Ready integriert werden. Transparent Ready-Geräte in dieser Art der Architektur ermöglichen einen transparenten Datenaustausch im Ethernet TCP/IP-Netzwerk.  Kommunikations- und Web-Dienste ermöglichen die gemeinsame Nutzung und Verteilung von Daten zwischen den Ebenen 1, 2 und 3 der Transparent Ready-Architektur.

Die Verwendung des Rack iPC als Client-Station vereinfacht die Implementierung von Web-Client-Lösungen für:

oIn Feldgeräte integrierte Basis-Server (Dezentrale Advantys STB/Momentum E/A, ATV 71/38/58 Starter, OsiSense Identifikationssysteme usw.).

oFactoryCast Web-Server, die in Modicon SPS (TSX Micro, Premium und Quantum) eingebettet sind, oder das FactoryCast Gateway. Die folgenden Dienste sind standardmäßig verfügbar (ohne zusätzliches Programmieren): Alarmmanagement, Umfassende Ansicht-Management, durch Benutzer erstellte Web-Homepages.

oFactoryCast HMI Web-Server, die in SPS vom Typ Modicon Premium und Quantum eingebettet sind und auch grundlegende Dienste zum Datenmanagement, automatisches Versenden von E-Mails, ausgelöst durch spezifische Prozessereignisse, sowie arithmetische und logische Berechnungen für die Vorverarbeitung von Daten bieten.

Traditionelle Architekturen

G-SE-0030110.1.gif-high.gif

 

 

Der Rack iPC mit Vijeo Designer Automationssoftware kann in Feldbus-Architekturen wie Uni-Telway/Modbus oder Fipway/Modbus Plus verwendet werden.

Der Rack iPC kann an Uni-Telway-, Modbus- und Fipway-Netzwerke angeschlossen werden, allerdings sind je nach Netzwerk und dem verwendeten Kommunikationsport unterschiedliche Vorrichtungen erforderlich. Diese Vorrichtungen sind unten beschrieben.

oFür USB-Steckplatz:

oModbus und Uni-Telway mit dem Konverter TSXCUSB485 ermöglichen den Anschluss des Rack iPCs an dezentrale Geräte über eine RS485-Schnittstelle.

Der mit Modbus und Uni-Telway kompatible Rack iPC erfordert die Standard-Treiber von Schneider-Electric, die mit Software wie Unity Pro und PL7-Pro geliefert werden, oder den CD-Treiber TLXCDDRV20M. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel:

G-SE-0009011.3.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Vijeo Designer Runtime ist mit Gerät nicht kompatibel. Vijeo Designer Runtime kommuniziert mithilfe einer RS-232-Schnittstelle.

oModbus Plus-Netzwerk mit dem Konverter TSXCUSBMBP. Dieser Konverter ist kompatibel mit PCs, die mit CONCEPT, ProWORX oder Unity Pro ausgestattet sind. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel:

G-SA-0044806.2.gif-high.gif

 

(1) Erfordert die X-Way-Treiber CD-ROM, TLXCDDRV20M.

Kabel und Konverter

Für die Verwendung der verschiedenen SPS-Typen sind folgende Kabel und Konverter erforderlich:

oTSXPCX1031-Verbindungskabel für Nano, Micro und Premium.

Dieses Kabel ist im Lieferumfang der Software Unity Pro, PL7-Pro und PL7 Junior-Software enthalten.

oFT20CBCL30-Verbindungskabel für die Serie 7 (einschließlich SPSen der Baureihen TSX 27 und TSX/PMX 47/67/87/107).

Dieses Kabel wird mit der XTEL Pack-Software geliefert.

oTSX17ACCPC-Konverter fur TSX 17 SPS.

oKonverter TSXCUSB232 für den Anschluss des Rack iPC über einen USB-Port an dezentrale Geräte mit RS-232C-Schnittstelle.

HINWEIS: Dieses mit Modbus und Uni-Telway kompatible Gerät erfordert die Standard-Treiber von Schneider-Electric, die mit Software wie Unity Pro und PL7-Pro geliefert werden, oder den CD-Treiber TLXCDDRV20M.

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel mit dem Konverter TSXUSB232:

G-SE-0009012.1.gif-high.gif