Abkürzung |
Ausgeschrieben |
Norm |
BWS |
Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung |
IEC 61496-1 |
EDM |
External Device Monitoring Sicherheitsbezogener Funktionsbaustein zur Überwachung des Grundzustands und des Schaltverhaltens von Schützen, die an der Sicherheitssteuerung angeschlossen sind (externe Schützüberwachung). |
-/- |
Kat. |
Kategorie Grundlage zur Ermittlung des Performance Levels (» PL) einer sicherheitsbezogenen Steuerung. |
EN ISO 13849-1 |
OSSD |
Output Signal Switching Device Teil der BWS, welcher mit der Maschinensteuerung verbunden und über die Anforderung der Sicherheitsfunktion abschaltbar ist. |
-/- |
PL |
Performance Level Wert für die mittlere gefährliche Ausfallwahrscheinlichkeit von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen. Bei der Bestimmung des PL liegen die Kategorie (» Kat.) und die probabilistischen Eigenschaften der eingesetzten Komponenten zugrunde. Aus dem angestrebten PL resultieren verpflichtende sicherheitsbezogene Konstruktionsprinzipien, damit das Risiko einer Fehlfunktion minimiert werden kann. |
EN ISO 13849-1 |
SIL |
Sicherheits-Integritätslevel Wert zur Beurteilung elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme hinsichtlich der Zuverlässigkeit ihrer Sicherheitsfunktionen. Aus dem angestrebten SIL resultieren verpflichtende sicherheitsbezogene Konstruktionsprinzipien, damit das Risiko einer Fehlfunktion minimiert werden kann. |
IEC 61508 |
SILCL |
SIL-Anspruchsgrenze (CL = claim limit), maximaler SIL-Wert eines Teilsystems. |
EN 62061 |