Anschluss des HMISCU-Systems an einen PC
Anschluss der Steuerung an einen PC
Für die Übertragung, Ausführung und Überwachung von Anwendungen über ein USB-Kabel oder eine Ethernet-Verbindung muss die Steuerung an einen Computer angeschlossen werden, auf dem die Mindestversion von SoMachine sowie das Add-On Vijeo-Designer 6.1 SP3 installiert sind.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
Verbinden Sie das Kommunikationskabel immer zuerst mit dem PC, bevor Sie es an die Steuerung anschließen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Anschluss an einen Mini-B-USB-Port
Verbinden Sie das Datenübertragungskabel (BMXXCAUSBH018) mit dem USB-Anschluss, um Daten vom Computer auf das Gerät zu übertragen.
TSXCNAMUM3P: Dieses USB-Kabel eignet sich für Verbindungen von kurzer Dauer, beispielsweise für schnelle Aktualisierungen oder das Abrufen von Datenwerten.
BMXXCAUSBH018: Dieses USB-Kabel ist geerdet und geschirmt und somit für dauerhafte Verbindungen geeignet.
HINWEIS: Sie können zu einem Zeitpunkt jeweils 1 Steuerung mit dem PC verbinden.
Verwenden Sie den USB-Mini-B-Programmieranschluss für die Verbindung eines PC mit einem USB-Hostanschluss. Mit einem USB-Standardkabel eignet sich dieser Anschluss für schnelle Aktualisierungen des Programms oder für kurzzeitige Verbindungen zur Durchführung von Wartungsarbeiten und Prüfung von Datenwerten. Die Schnittstelle eignet sich nicht für länger andauernde Verbindungen, wie bei der Inbetriebnahme oder der Überwachung, ohne die Verwendung speziell angepasster Kabel zur Minimierung der Auswirkungen elektromagnetischer Störungen.
|
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT ODER UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oFür lang andauernde Verbindungen muss ein geschirmtes und mit der Funktionserde (FE) des Systems verbundenes USB-Kabel verwendet werden. oSchließen Sie nie mehr als eine Steuerung gleichzeitig mithilfe von USB-Verbindungen an. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehende Abbildung zeigt die USB-Verbindung mit einem PC:
Gehen Sie wie folgt vor, um das USB-Kabel an die Steuerung anzuschließen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
a Wenn eine dauerhafte Verbindung über ein USB-Kabel mit Erdung und Schirmung hergestellt werden soll, verbinden Sie den Schirmanschluss sicher mit der Funktionserde (FE) bzw. Schutzerde (PE) Ihres Systems, bevor Sie das Kabel an die Steuerung oder den PC anschließen. b Bei einer kurzzeitigen Verbindung mit einem nicht geerdeten USB-Kabel können Sie direkt zu Schritt 2 übergehen. |
2 |
Schließen Sie den Stecker des USB-Kabels am Computer an. |
3 |
Verbinden Sie den Ministecker des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss an der Steuerung. |
Anschluss an einen Ethernet-Port
Sie können die Steuerung auch über ein Ethernet-Kabel an den PC anschließen.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Ethernet-Verbindung mit einem PC:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den PC ein. |
2 |
Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Port der Steuerung an. |