Firmware-Aktualisierung

 

Aktualisierung der Magelis SCU HMI Controller-Firmware/Laufzeit

Einführung

Es gibt drei Methoden zum Aktualisieren der Firmware/Laufzeit auf einem HMISCU:

oVerwenden Sie das Runtime Installer Tool. Öffnen Sie es wie folgt: Klicken Sie im Windows-Start-Menü auf Alle Programme > Schneider Electric > Vijeo Designer 6.2 > Tools > Runtime Installer.

oLaden Sie ein HMI-Projekt aus einer neueren Version des Vijeo Designer Editor in HMI SCU. Dies kann über eine beliebige Verbindungsmethode über den Vijeo Designer Editor oder den SoMachine Editor geschehen. Eine Aufforderung wird angezeigt, wenn die Laufzeitversion auf dem HMI älter ist als die Vijeo Designer Editor-Software.

oLaden Sie ein HMI-Projekt aus einer neueren Version des Vijeo Designer Editor auf einen USB-Speicherstick. Dann schließen Sie den Speicherstick an HMI SCU an. Auf dem HMI SCU-Bildschirm wird die Aufforderung angezeigt, das neue Projekt zu installieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe von Vijeo Designer im Abschnitt Installing Vijeo Designer Runtime.

HINWEIS

VERLUST VON ANWENDUNGSDATEN

oErstellen Sie eine Sicherungskopie des Anwendungsprogramms auf der Festplatte des PCs, bevor Sie eine Firmware-Änderung vornehmen.

oStellen Sie das Anwendungsprogramm im Anschluss an eine erfolgreiche Firmware-Änderung auf dem Gerät wieder her.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Wenn bei der Übertragung der Applikation ein Spannungsausfall oder eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, wird die Maschine betriebsunfähig. Sollte die Kommunikation unterbrochen werden oder ein Stromausfall auftreten, dann führen Sie die Übertragung erneut durch. Wenn bei der Aktualisierung der Firmware ein Spannungsausfall oder eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, oder wenn eine ungültige Firmware verwendet wird, wird die Maschine betriebsunfähig. In diesem Fall verwenden Sie eine gültige Firmware und starten das Firmware-Update erneut.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

oUnterbrechen Sie die Übertragung des Anwendungsprogramms oder einer Firmware-Änderung nicht, nachdem die Übertragung begonnen hat.

oNehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, wenn die Übertragung abgeschlossen ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Die SL-Ports (serielle Leitung) der Steuerung sind werkseitig oder bei Aktualisierung der Firmware der Steuerung standardmäßig für das SoMachine-Protokoll konfiguriert. Das SoMachine-Protokoll ist mit anderen Protokollen, wie z. B. Modbus Serial Line, nicht kompatibel. Das Anschließen einer neuen Steuerung an eine aktive, konfigurierte Modbus SL bzw. die Aktualisierung der Firmware einer Steuerung, die an eine aktive, konfigurierte Modbus SL angeschlossen ist, kann zu einer Unterbrechung der Kommunikation der anderen, an die serielle Leitung angeschlossenen Geräte führen. Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen einer gültigen Anwendung, bei der die entsprechenden Ports für das jeweilige Protokoll konfiguriert sind, dass die Steuerung nicht mit einem aktiven Modbus SL-Netzwerk verbunden ist.

HINWEIS

UNTERBRECHUNG DER KOMMUNIKATION ÜBER DIE SERIELLE LEITUNG

Vergewissern Sie sich, dass die SL-Ports in Ihrer Anwendung vorschriftsmäßig für Modbus konfiguriert wurden, bevor Sie die Steuerung physisch an ein aktives Modbus Serial Line-Netzwerk anschließen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.