HINWEIS:
Die überwachte berührungslos wirkende Schutzeinrichtung wird in dieser Dokumentation kurz als BWS bezeichnet.
Dieser zustandsgesteuerte Eingang wertet den Zustand einer mit dem Funktionsbaustein verschalteten BWS aus (z.B. Lichtgitter/Lichtvorhang unterbrochen oder nicht unterbrochen).
Datentyp: SAFEBOOL
Anfangswert: SAFEFALSE
Verschaltung: Verschalten Sie diesen Eingang direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit einem an der Sicherheitssteuerung angeschlossenen BWS. Konstante SAFETRUE- oder SAFEFALSE-Werte sind nicht erlaubt.
Wenn der Funktionsbaustein aktiviert ist (Eingang Activate = TRUE), führen die möglichen Werte an diesem Eingang zu folgendem Bausteinverhalten:
Wert |
Beschreibung |
SAFETRUE |
BWS hat nicht ausgelöst ("Normalbetrieb"). Beachten Sie den Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. |
SAFEFALSE |
BWS hat ausgelöst (oder die Verdrahtung zur BWS ist unterbrochen oder die BWS ist defekt). Ausgang S_ESPE_Out wird auf SAFEFALSE gesteuert. |
Um das (Wiederanlauf-) Verhalten des Funktionsbausteins nach einem Signalwechsel von SAFEFALSE auf SAFETRUE an Eingang S_ESPE_In zu steuern (d.h. nachdem z.B. das vorher unterbrochene Lichtgitter nicht mehr unterbrochen ist), können Sie optional über S_AutoReset eine Wiederanlaufsperre einstellen.
Wenn keine Anlauf-/Wiederanlaufsperre für den Funktionsbaustein vorgegeben ist, kann der Status SAFETRUE an Eingang S_ESPE_In dazu führen, dass Ausgang S_ESPE_Out sofort auf SAFETRUE steuert.
WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART
Falls keine Anlauf-/Wiederanlaufsperre vorgegeben ist:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines Zustandswechsels an Ausgang S_ESPE_Out nach Anlegen des Status SAFETRUE an Eingang S_ESPE_In enthält.
Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen (gemäß zutreffender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen beim Anlegen des Status SAFETRUE an Eingang S_ESPE_In zu verhindern.
Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
Verschaltung der BWS ein- oder zweikanalig?
Unabhängig davon, ob die BWS einkanalig oder zweikanalig an der Sicherheitssteuerung angeschlossen ist, wird Eingang S_ESPE_In nur mit einem Signal der BWS verschaltet.
Bei Verwendung eines zweikanaligen BWS muss das zweikanalige Signal wie folgt ausgewertet oder überwacht werden:
Entweder durch einen geeigneten vorgeschalteten Funktionsbaustein, z.B. Funktionsbaustein SF_Equivalent, wenn die BWS zwei Öffnerkontakte besitzt.
Oder die Auswertung auf Äquivalenz oder Antivalenz muss im sicherheitsbezogenen Eingangsgerät durchgeführt werden (siehe auch Abschnitt Anwendungsbeispiel).