Die hier hexadezimal aufgelisteten Diagnose-Codes werden als WORD-Datentyp am DiagCode-Ausgang des Funktionsbausteins ausgegeben.
Code (hex) |
Beschreibung |
Abhilfe-Möglichkeiten |
0000 |
Der Funktionsbaustein ist nicht aktiviert. |
Aktivieren Sie den Funktionsbaustein, indem Sie Activate auf TRUE steuern. |
8000 |
Der Funktionsbaustein hat weder ein Statusereignis noch einen Fehler erkannt, um den Freigabeausgang auf SAFEFALSE zu steuern. Eine ausgelöste Sicherheitsfunktion liegt nicht vor. An Eingang ProcessControl wird aus der Standard-Steuerung "laufender Betrieb" signalisiert (ProcessControl = TRUE). |
Ist dies ein beabsichtigtes Ereignis: Keine Maßnahme erforderlich. Ist dies ein unbeabsichtigtes Ereignis:
|
8001 |
Der Funktionsbaustein ist aktiviert. Die Anlaufsperre des Funktionsbausteins ist aktiv (Vorgabe durch S_StartReset = SAFEFALSE). |
Führen Sie einen Reset am Funktionsbaustein aus, um die aktive Anlaufsperre des Funktionsbausteins aufzuheben. |
8002 |
Die vorgeschaltete Sicherheitsfunktion hat ausgelöst. |
Setzen Sie die ausgelöste Sicherheitsfunktion zurück. |
8003 |
Die vorgeschaltete Sicherheitsfunktion signalisiert wieder den Normalbetrieb. Die Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins ist aktiv (Vorgabe durch S_AutoReset = SAFEFALSE). |
Führen Sie einen Reset am Funktionsbaustein aus, um die aktive Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins aufzuheben und das Freigabesignal auf SAFETRUE zu steuern. |
8010 |
Es liegt keine ausgelöste Sicherheitsfunktion vor (SAFETRUE an Eingang S_SafeControl). Ein Betriebsstopp der Standard-Steuerung ist an ProcessControl angefordert (ProcessControl = FALSE). |
Anforderung eines Betriebsstarts an ProcessControl aus der Standard-Steuerung. |
C001 |
Es wurde bei konfigurierter Anlaufsperre (S_StartReset = SAFEFALSE) ein dauerhaftes TRUE an Reset erkannt. |
|
C002 |
Es wurde bei konfigurierter Wiederanlaufsperre (S_AutoReset = SAFEFALSE) ein dauerhaftes TRUE an Reset erkannt. |
|
C010 |
Bei der Bausteinaktivierung oder nach Aufhebung der Anforderung der Sicherheitsfunktion wurde vom Funktionsbaustein die Anforderung "laufender Betrieb" aus der Standard-Steuerung erkannt (dauerhaftes TRUE an ProcessControl). Mit StaticControl = FALSE ist aber ein zusätzlicher Betriebsstopp gefordert. |
|
C111 |
Der Funktionsbaustein hat einen gleichzeitigen Signalwechsel von FALSE auf TRUE an ProcessControl und Reset erkannt. |
|
C211 |
Der Funktionsbaustein hat einen gleichzeitigen Signalwechsel von FALSE auf TRUE an ProcessControl und Reset erkannt. |
|