SF_OutControl

 

Gültig für Funktionsbaustein SF_OutContrl_V1_0z, Version 1.0z (z = 0 bis 9).

Kurzbeschreibung

Der sicherheitsbezogene Funktionsbaustein SF_OutControl steuert den Ausgang eines sicherheitsbezogenen Geräts. Der sicherheitsbezogene Ausgang wird in Abhängigkeit von einem Signal aus der Standard-Steuerung (Betriebsstart/-stopp) und einem sicherheitsbezogenen Signal (Überwachung einer Sicherheitsfunktion, z.B. NOT-HALT) gesteuert.

Mit Hilfe von S_StartReset kann eine Anlaufsperre und mit Hilfe von S_AutoReset eine Wiederanlaufsperre vorgegeben werden. Diese beiden Sperren beziehen sich auf den Anlauf bzw. den Wiederanlauf der Sicherheitssteuerung bzw. der Sicherheitsfunktion.

Der Eingang StaticControl ermöglicht darüber hinaus die Vorgabe eines zusätzlich notwendigen Betriebsstopps der Standard-Steuerung bei angeforderter Sicherheitsfunktion und vor Aktivierung des Funktionsbausteins.

OutControl_ico_editor.png

Eingänge des Funktionsbausteins

Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Klicken auf die entsprech­enden Hyperlinks.

Name

Kurzbeschreibung

Wert

Activate

Zustandsgesteuerter  Eingang zur Aktivierung des Funktionsbausteins.

Datentyp: BOOL

Anfangswert: FALSE

  • FALSE: Funktions­baustein inaktiv

  • TRUE: Funktions­baustein aktiviert

S_SafeControl

Zustandsgesteuerter  Eingang für den Status der vorgeschalteten Sicherheitsfunktion.

Datentyp: SAFEBOOL

Anfangswert: SAFE­FALSE

  • SAFEFALSE: Vorgeschaltete Sich­erheitsfunktion ausgelöst

  • SAFETRUE: Vorgeschaltete Sich­erheitsfunktion nicht ausgelöst

ProcessControl

Zustandsgesteuerter  Eingang (falls Eingang StaticControl = TRUE) oder flankengesteuerter Eingang (falls Eingang StaticControl = FALSE), der die Anforderung seitens des Prozesses aus der Standard-Steuerung auswertet.

Datentyp: BOOL

Anfangswert: FALSE

  • FALSE: Anforderung, den Freigabeausgang S_OutControl auf SAFEFALSE zu steuern

  • TRUE: Anforderung, den Freigabeaus­gang S_OutControl auf SAFETRUE zu steuern

  • Flanke FALSE > TRUE: Eine positive Signalflanke steht für einen Betriebsstart in der Stan­dard-Steuerung

StaticControl

Vorgabe eines zusätzlich notwendigen Betriebsstopps bei ausgelöster Sicherheitsfunktion und/oder vor Aktivierung des Funktionsbausteins.

Datentyp: BOOL

Anfangswert: FALSE

  • FALSE: Zusätzli­cher Betriebsstopp erforderlich

  • TRUE: Kein zusätzli­cher Betriebsstopp erforderlich

S_StartReset

Zustandsgesteuerter  Eingang zur Vorgabe der Anlaufsperre nach dem Start der Sicherheitssteuerung oder bei Aktivierung des Funktionsbausteins.

Eine aktive Anlaufsperre muss durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset manuell aufgehoben werden. Eine deaktivierte Anlaufsperre führt dazu, dass der Ausgang S_OutControl automatisch auf SAFETRUE wechselt, wenn der Funktionsbaustein aktiviert und die Sicherheitsfunktion nicht angefordert ist und am Eingang ProcessControl die Anforderung aus der Standard-Steuerung signalisiert wird.

Datentyp: SAFEBOOL

Anfangswert: SAFE­FALSE

Beachten Sie den ersten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle.

  • SAFEFALSE: mit Anlaufsperre

  • SAFETRUE: ohne Anlaufsperre

S_AutoReset

Zustandsgesteuerter  Eingang zur Vorgabe der Wiederanlaufsperre nach Rückkehr des SAFETRUE-Signals an Eingang S_SafeControl.

Eine aktive Wiederanlaufsperre muss durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset manuell aufgehoben werden. Eine deaktivierte Wiederanlaufsperre führt dazu, dass der Ausgang S_OutControl automatisch auf SAFETRUE wechselt, wenn der Funktionsbaustein aktiviert und die Sicherheitsfunktion nicht angefordert ist und am Eingang ProcessControl die Anforderung aus der Standard-Steuerung signalisiert wird.

Datentyp: SAFEBOOL

Anfangswert: SAFE­FALSE

Beachten Sie den ersten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle.

  • SAFEFALSE: mit Wiederanlaufsperre

  • SAFETRUE: ohne Wiederanlaufsperre

Reset

Flankengesteuerter  Eingang für das Rücksetz-Signal:

  • Rücksetzen von Fehlermeldungen wenn die Fehlerur­sache nicht mehr besteht.

  • Manuelles Aufheben einer aktiven Anlauf-/Wiederan­laufsperre (vorge­geben durch S_StartReset und/oder S_Au­toReset).

Datentyp: BOOL

Anfangswert: FALSE

HINWEIS:

Abweichend von der Norm EN ISO 13849-1 erfolgt das Rücksetzen nicht wie dort gefordert durch eine negative (fallende) sondern durch eine positive (steigende) Flanke.

Beachten Sie den zweiten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle.

  • FALSE: Rücksetzen ist nicht angefordert

  • Flanke FALSE > TRUE: Rücksetzen ist angefordert

Die Anlauf-/Wiederanlaufsperre darf nur dann deaktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass bei einem Anlauf der Maschine/Anlage keine gefahrbringende Situation entstehen kann oder dass an anderer Stelle oder mit anderen Mitteln eine geeignete Anlauf-/Wiederanlaufsperre realisiert ist.

WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

  • Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Auswirkungen einer deaktiv­ierten Anlaufsperre (S_StartReset = SAFETRUE) und/oder Wied­eranlaufsperre (S_AutoReset = SAFETRUE) auf Ihre Maschine bzw. Ihren Prozess.

  • Beachten Sie die vorgegebenen Richtlinien in relevanten Sektor­normen bezüglich der Anlauf-/Wiederanlaufsperre.

  • Stellen Sie sicher, dass an anderer Stelle oder mit anderen Mitteln eine geeignete Anlaufsperre realisiert ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Das Rücksetzen des Funktionsbausteins durch eine positive Signal­flanke an Eingang Reset kann dazu führen, dass Ausgang S_OutControl sofort auf SAFETRUE gesteuert wird (in Abhängigkeit der Zustände an den übrigen Eingängen).

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART

  • Berücksichtigen Sie in Ihrer Risikoanalyse die Auswirkungen des Rücksetzens, das durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset erfolgt.

  • Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen (gemäß zutref­fender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen durch das Rücksetzen zu verhindern.

  • Betreten Sie den Betriebsbereich nicht, wenn das Rücksetzen durchgeführt wird.

  • Stellen Sie sicher, dass keine anderen Personen den Betriebsbereich betreten können, wenn das Rücksetzen durchge­führt wird.

  • Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Ausgänge des Funktionsbausteins

Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Klicken auf die entsprech­enden Hyperlinks.

Name

Kurzbeschreibung

Wert

Ready

Ausgang zur Signalisierung "Funktionsbaustein ist aktiviert/nicht aktiviert".

Datentyp: BOOL

  • FALSE: Funktions­baustein ist nicht aktiviert (Activate = FALSE) und alle Ausgänge des Funk­tionsbausteins werden auf FALSE/SAFE­FALSE gesteuert.

  • TRUE: Funktions­baustein ist aktiviert (Activate = TRUE) und die Ausgangspa­rameter stellen den Zustand der Sicher­heitsfunktion dar.

S_OutControl

Ausgang für das Freigabesignal des Funktionsbausteins.

Datentyp: SAFEBOOL

  • SAFEFALSE:

    • Funktionsbaustein nicht aktiviert (Acti­vate = FALSE)

    • oder eine vorges­chaltete ausgelöste Sicherheitsfunktion wurde vom Funk­tionsbaustein erkannt (S_SafeCon­trol = SAFEFALSE)

    • oder eine Anlauf-/Wiederan­laufsperre ist aktiv

    • oder an ProcessCon­trol (FALSE) ist aus der Stan­dard-Steuerung ein Betriebsstopp ange­fordert

    • oder Fehlermeldung anlie­gend.

  • SAFETRUE:

    • Funktionsbaustein ist aktiviert (Activate = TRUE)

    • und vom Funktions­baustein wurde keine ausgelöste Sicherhe­itsfunktion erkannt (S_SafeControl = SAFETRUE)

    • und keine Anlauf-/Wiederan­laufsperre ist aktiv

    • und an ProcessCon­trol (TRUE) ist aus der Stan­dard-Steuerung der laufende Betrieb angefordert

    • und keine Fehlermel­dung anliegend.

Error

Ausgang für Fehlermeldung.

Datentyp: BOOL

  • FALSE: Es liegt kein Fehler vor.

  • TRUE: Der Funk­tionsbaustein hat einen Fehler erkannt. In der Folge steuert Ausgang S_OutCon­trol auf SAFEFALSE.

DiagCode

Ausgang für Diagnosemeldung.

Datentyp: WORD

Diagnosemeldung des Funktionsbausteins.

Die möglichen Werte sind im Thema "Diag­nose-Codes" aufgelistet und beschrieben.

Signalablauf-Diagramm

Dieses Diagramm bezieht sich auf eine typische Ausgangssteuerung mit aktiver Anlaufsperre und aktiver Wiederanlaufsperre. Es ist kein zusät­zlich notwendiger Betriebsstopp der Standard-Steuerung konfiguriert.

HINWEIS:

Beachten Sie auch das weitere Signalablauf-Diagramm.

HINWEIS:

Die Signalablauf-Diagramme in dieser Dokumentation vernachlässigen möglicherweise bestimmte Diagnose-Codes. So kann beispielsweise ein Diagnose-Code im Diagramm fehlen, wenn der betreffende Status des Funktionsbausteins ein temporärer Übergangszustand ist und nur für einen Zyklus der Sicherheitssteuerung aktiv ist.

Es werden nur typische Signalkombinationen der Eingangssignale darg­estellt. Weitere Signalkombinationen sind möglich.

OutControl_Signal1.png

0

Der Funktionsbaustein ist noch nicht aktiviert (Activate = FALSE). Folglich sind alle Ausgänge FALSE oder SAFEFALSE.

1

Nach der Bausteinaktivierung durch Activate = TRUE ist zunächst noch die Anlaufsperre aktiv.

2

Aufheben der Anlaufsperre durch positive Signalflanke an Eingang Reset.

3

Anforderung aus der Standard-Steuerung am Bausteineingang ProcessControl, den Freigabeausgang S_OutControl auf SAFETRUE zu steuern. Unter Berücksichtigung der weiteren Eingänge gilt: Wenn ProcessControl = TRUE, dann wird Ausgang S_OutControl = SAFETRUE.

4

ProcessControl steuert auf FALSE: Betriebsstopp-Anforderung aus der Standard-Steuerung. Freigabeausgang S_OutControl steuert deshalb auf SAFEFALSE.

5

Erneute Anforderung an ProcessControl, den Freigabeausgang S_OutControl auf SAFETRUE zu steuern (Betriebsstart in der Standard-Steuerung).

Da keine Sicherheitsfunktion angefordert (S_SafeControl = SAFETRUE) und kein zusätzlich notwendiger Betriebsstopp konfiguriert ist (StaticControl = TRUE), steuert Ausgang S_Out­Control auf SAFETRUE. Anschließend Normalbetrieb.

6

Anforderung der Sicherheitsfunktion, z.B. durch Drücken eines NOT-HALT-Befehlsgerätes (S_SafeControl = SAFEFALSE). Ausgang S_OutControl steuert sogleich auf SAFEFALSE.

7

Nach Aufhebung der Anforderung der Sicherheitsfunktion (z.B. Deaktivierung des NOT-HALT-Befehlsgeräts, S_SafeControl wird wieder SAFETRUE) ist die Wiederanlaufsperre aktiv. S_OutControl bleibt deshalb SAFEFALSE.

8

Aufheben der Wiederanlaufsperre durch die steigende Flanke an Eingang Reset. Da mit StaticControl = TRUE kein zusätzlicher Betriebsstopp der Standard-Steuerung (Eingang ProcessControl) erforderlich ist und ProcessControl nach wie vor TRUE ist, steuert S_OutControl auf SAFETRUE.

Anwendungsbeispiel

Dieses Beispiel zeigt die Steuerung eines sicherheitsbezogenen Ausgangs mit dem sicherheitsbezogenen Funktionsbaustein SF_Out­Control. Durch die TRUE-Konstante an Eingang StaticControl ist kein zusätzlicher Betriebsstopp der Standard-Steuerung erforderlich.

Alle beteiligten Funktionsbausteine sind durch TRUE-Konstanten an Eingang Activate dauerhaft aktiviert.

Ein NOT-HALT-Befehlsgerät S1 ist einkanalig an die Eingangsklemme I0 des sicherheitsbezogenen Eingangsgerätes SDI 1 angeschlossen und mit der globalen I/O-Variablen S1_EStopDevice_In verknüpft. Diese globale I/O-Variable ist an den Bausteineingang S_EStopIn des Funk­tionsbausteins SF_EmergencyStop angeschlossen. Für den Funktions­baustein SF_EmergencyStop ist weder eine Anlaufsperre noch eine Wiederanlaufsperre vorgegeben (SAFETRUE-Kostante an beiden Eingängen S_StartReset und S_AutoReset).

Dafür sind am Funktionsbaustein SF_OutControl beide Sperren konfig­uriert: Eingang S_StartReset = SAFEFALSE gibt eine Anlaufsperre nach dem Start der Sicherheitssteuerung bzw. nach der Bausteinaktiv­ierung vor. S_AutoReset = SAFEFALSE konfiguriert eine Wiederanlauf­sperre nach dem Aufheben der Anforderung der Sicherheitsfunktion, d.h. nach Rückkehr des SAFETRUE-Signals am Bausteineingang S_SafeControl. Beide Anlaufsperren werden erst durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset aufgehoben. Zu diesem Zweck ist an Eingang NI0 des Standard-Eingangsgeräts DI 1 der Reset-Taster S2 angeschlossen. Sein Signal ist mit der globalen I/O-Variablen S2_Reset verknüpft, die an Eingang Reset des Funktionsbausteins SF_OutControl angeschlossen ist.

Weitere Beschaltung des Funktionsbausteins SF_OutControl:

OutControl_ApplicationExample1.png

S1

NOT-HALT

S2

Reset

Weitere Informationen

Beachten Sie auch das weitere Anwendungsbeispiel sowie die Hinweise zu den Beispielen.

Detailinformationen

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Abschnitten: