Einführung in das Smart Template
Smart Template ist ein innovatives Programmierkonzept für EcoStruxure Machine Expert. Es kann auf verschiedenen Plattformen verwendet werden und deckt eine breite Palette funktionaler Module ab.
Außerdem hebt das Smart Template zahlreiche funktionale Einschränkungen auf, die mit der Verwendung von EDESIGN oder Robotikprojekten einhergingen.
Die wichtigsten Unterschiede:
oSmart Template kann in Standardprojekten verwendet werden (ein spezieller Projekttyp ist nicht länger erforderlich).
oSmart Template kann in Kombination mit dem SVN (System für die Softwareversionierung und die Revisionskontrolle) verwendet werden.
oFür die Strukturierung können Ordner verwendet werden.
oSmart Template kann von mehr als einer Steuerung im Projekt genutzt werden.
oSmart Template kann in einem bestehenden Projekt verwendet werden.
oSie können einen neuen Navigator (Module Ansicht) für die Verwaltung von Smart Template-Modulen kann zusätzlich zu Klassischen Navigatoren (Geräte, POUs) oder mit mehreren Registerkarten ausgestattete Navigatoren (Gerätebaumstuktur, Anwendungsbaumstruktur, Tools-Baumstruktur, Funktionsbaumstruktur) verwendet werden.
oEine neues Repository-Dialogfeld ist (Smart Template Repository) für die Verwaltung der Installationsbasis der Smart Template-Module verfügbar.