Verwendung von EDESIGN - Verwaltung der Betriebsarten

 

Verwaltung der Betriebsarten - Details zum PackML State Model

Einführung

PackML (Packing Machinery Language) ist eine aus Definitionen und Termen bestehende Richtlinie, die für die Erstellung von Anwendungssoftware im Bereich der Automationsindustrie entwickelt wurde.

Die Anwendungssoftware beschreibt Modi (z. B. Auto/ Manuell), Kommandos und Antworten oder Zustände einer Maschine oder von Produktionsprozessen.

Die Richtlinien wurden von der Verpackungs-Workgroup, Teil der OMAC-Anwendergruppe erarbeitet. Das primäre Ziel von PackML ist eine Vereinheitlichung des Look&Feel von Maschinen­operationen, die aus eigenständigen Prozessen bestehen.

Dieses Ziel soll durch die Definition einer gemeinsamen Terminologie für Maschinenzustände und die Festlegung einer fixen Anzahl von Maschinenstatus erreicht werden.

Maschinenzustände

Zustand

Beschreibung

STOPPED

Zustandstyp (State Type): Wait

Die Maschine ist angeschaltet und ruht (stationär). Die Kommunikation mit den anderen Systemen ist aktiv.

STARTING

Zustandstyp (State Type): Acting

Dieses State stellt die Schritte bereit, die zum Start der Maschine notwendig sind. Es ist ein Ergebnis des Kommandos vom Typ Starting (lokal oder remote).

IDLE

Zustandstyp (State Type): Wait

Dieses State zeigt an, dass das RESETTING abgeschlossen wurde.

SUSPENDING

Zustandstyp (State Type): Acting

SUSPENDED

Zustandstyp (State Type): Wait

UNSUSPENDING

Zustandstyp (State Type): Acting

EXETCUTE

Zustandstyp (State Type): Dual State

STOPPING

Zustandstyp (State Type): Acting

ABORTING

Zustandstyp (State Type): Acting

ABORTED

Zustandstyp (State Type): Wait

HOLDING

Zustandstyp (State Type): Acting

HELD

Zustandstyp (State Type): Wait

UNHOLDING

Zustandstyp (State Type): Acting

COMPLETING

Zustandstyp (State Type): Acting

COMPLETE

Zustandstyp (State Type): Wait

RESETTING

Zustandstyp (State Type): Acting

CLEARING

Zustandstyp (State Type): Acting