EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

ETEST-Menü

 

ETEST-Befehle

Überblick

Das ETEST-Menü enthält Befehle zum Verwalten der ETEST-Funktion.

ETEST ist ein framework für die Automatisierung von Einheitstests für Programmcode mit EcoStruxure Machine Expert.

Anhand einer automatisierten Testausführung können Sie den ordnungsgemäßen Betrieb der implementierten Funktionen überprüfen. Die Ausführung von Einheitstests nach jeder Änderung des Programmcodes hilft, die Qualität kontinuierlich zu verbessern. Das ETEST-framework erleichtert die Definition und Ausführung wiederverwendbarer Tests.

Eine ausführliche Beschreibung des ETEST-framework des Logic Builder finden Sie im ETEST-Benutzerhandbuch.