Integration von Sercos-Geräten von Drittherstellern
Über das Dialogfeld Geräte-Repository können Sie Sercos-Geräte mit generischen E/A-Profilen in Ihr Programmiersystem integrieren.
Für die Installation eines Sercos-Geräts benötigen Sie die SDDML-Datei (Sercos Device Description Markup Language) (Gerätebeschreibungsdatei für Sercos-Geräte), die vom Hersteller des Geräts bereitgestellt wird. Die SDDML-Datei enthält eine Gerätebeschreibung für Sercos-Geräte.
Es stehen zwei Typen von Sercos-Geräten mit generischen E/A-Profilen zur Verfügung:
oBlock-E/A-Geräte
Ein Block-E/A-Gerät besteht aus einem vormontierten Block mit Busschnittstelle und E/A-Modul.
oModulare E/A-Geräte
Modulare E/A-Geräte sind E/A-Module, die mit einer Busschnittstelle verbunden werden können.
Integration in EcoStruxure Machine Expert
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie Extras > Geräte-Repository... in der Menüleiste aus. Ergebnis: Das Dialogfeld Geräte-Repository wird geöffnet. |
2 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren... im Dialogfeld Geräte-Repository. Ergebnis: Das Dialogfeld Installiere Gerätebeschreibung wird geöffnet. |
3 |
Wählen Sie den Dateityp SERCOS III E/A-Gerätebeschreibungen (*.xml) aus und suchen Sie in Ihrem Dateisystem nach der SDDML-Datei, um sie zu öffnen. |
4 |
Wählen Sie die SDDML-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen. Ergebnis: Die SDDML-Datei wird konvertiert und in ein mit EcoStruxure Machine Expert kompatibles Dateiformat importiert. |
HINWEIS: Sollte die ausgewählte SDDML-Datei nicht kompatibel sein oder das Sercos-Gerät des Drittherstellers keinen kompatiblen FSP-Typ (Function Specific Profile) verwenden, dann wird in der Ansicht Meldungen eine entsprechende Diagnosemeldung angezeigt.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie Extras > Geräte-Repository... in der Menüleiste aus. Ergebnis: Das Dialogfeld Geräte-Repository wird geöffnet. |
2 |
Erweitern Sie in der Baumstruktur Installierte Gerätebeschreibungen den Knoten Feldbusse > Sercos. |
3 |
Erweitern Sie den untergeordneten Knoten Slave, um zu prüfen, ob die von Ihnen integrierte Sercos-Busschnittstelle in der Liste verfügbar ist. |
4 |
Erweitern Sie den untergeordneten Knoten Modul, um zu prüfen, ob die von Ihnen integrierten Sercos-E/A-Module in der Liste verfügbar sind. |
Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Dialogfelds Geräte-Repository.