Celsius_TO_Kelvin: Konvertieren von Grad Celsius in Kelvin

 

Celsius_TO_Kelvin Funktionsbaustein

Anschlussplan

Diese Abbildung zeigt den Anschlussplan für die Funktion Celsius_TO_Kelvin:

G-SG-0030387.3.gif-high.gif

 

 

Funktionsbeschreibung

Der Funktionsbaustein Celsius_TO_Kelvin konvertiert Werte in Celsius mit dem Datentyp REAL in die Einheit Kelvin. Das Ergebnis ist eine REAL-Zahl.

Der Pin i_rIput wird zur Eingabe des Wertes in Grad Celsius verwendet.

 Das Ergebnis in Kelvin liegt am Pin q_rOput an und hat den Datentyp REAL.

Formel: Kelvin = Celsius + 273,15

Erkannter Eingangsfehler

Der Pin q_xErr wird auf TRUE gesetzt, wenn ein ungültiger Wert in Celsius am Pin i_rIput eingegeben wurde. Der Ausgangspin q_rOput wird auf 0 gesetzt, da die Temperatur in der Einheit Kelvin nicht kleiner als 0 sein kann.

Der erkannter Fehler wird zurückgesetzt, wenn ein gültiger Eingangswert vorliegt.

Beschreibung der Eingangspins

Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins des Funktionsbausteins Celsius_TO_Kelvin:

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_rIput

REAL

Eingangswert in Grad Celsius

Bereich: -273,15...3,4e+38

Beschreibung der Ausgangspins

Diese Tabelle beschreibt die Ausgangspins des Funktionsbausteins Celsius_TO_Kelvin:

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xErr

BOOL

TRUE: Ungültiger Eingang

FALSE: Gültiger Eingang

q_rOput

REAL

Ausgangswert in Kelvin

Bereich: 0...3.4e+38

Der Eingang i_rIput kann nicht auf Werte unter -273,15 gesetzt werden, da der entsprechende Wert in Kelvin kleiner als 0 wäre, was theoretisch nicht möglich ist.