Frequency_TO_Period: Berechnen der Periodedauer für eine gegebene Frequenz
Diese Abbildung zeigt den Anschlussplan für die Frequency_TO_Period:
Die Funktion Frequency_TO_Period konvertiert eine Frequenz (Hertz) mit dem Datentyp REAL in eine Zeit. Das Ergebnis hat den Datentyp TIME.
Die Periodendauer wird aus der angegebenen Frequenz berechnet. Die Frequenz wird am Eingangspin i_rIput im Datenformat REAL eingegeben. Der entsprechende Zeitwert wird am Pin Frequency_TO_Period zurückgegeben und hat das Datenformat TIME.
Periodendauer = 1/Frequenz
HINWEIS: Wenn der Eingangswert nicht im vorgegebenen Bereich liegt, ist der Ausgang Null.
Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins der Funktion Frequency_TO_Period:
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_rIput |
REAL |
Eingangsfrequenz 0,0...1000,0 Hz |
Diese Tabelle beschreibt die Ausgangspins der Funktion Frequency_TO_Period:
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Frequency_TO_Period |
TIME |
Periodendauer der Frequenz am Eingang. 0...4294967295 ms |