Period_TO_Frequency: Berechnen der Frequenz aus einer gegebenen Zeit
Diese Abbildung zeigt den Anschlussplan für die Funktion Period_TO_Frequency:
Die Funktion Period_TO_Frequency konvertiert eine Zeit mit dem Datentyp TIME in eine Frequenz (Hertz). Das Ergebnis ist eine REAL-Zahl.
Diese Funktion berechnet eine Frequenz aus einer angegebenen Periodendauer. Die Zeit wird am Eingangspin i_rIput im Datenformat TIME eingegeben. Die entsprechende Frequenz wird am Pin Period_TO_Frequency im Datenformat REAL zurückgegeben.
Frequenz = 1 / Periodendauer
Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins der Funktion Period_TO_Frequency:
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_tIput |
TIME |
Zeit-Eingangswert Bereich: 0...4294967295 ms |
HINWEIS: Wenn der Eingangswert nicht im vorgegebenen Bereich liegt, der Ausgang Null.
Diese Tabelle beschreibt die Ausgangspins der Funktion Period_TO_Frequency:
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Period_TO_Frequency |
REAL |
Entsprechende Frequenz des Zeitwerts am Eingang Bereich: 0...1000 Hz |