Diese Abbildung zeigt den Anschlussplan für die Funktion TestBit:
Die Funktion TestBit testet ein durch ein Bit im gegebenen DWORD-Eingang spezifiziertes Bit. Die Bits werden vom niederwertigsten zum höchstwertigen hin gezählt, beginnend mit 0.
Der Ausgang zeigt den Anwesenheitsstatus eines Bits in der angegebenen Position an. Der gültige Bereich ist 0 bis 31.
Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins der Funktion TestBit:
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_dwIput |
DWORD |
Eingangswert Bereich: 0...4294967295 |
i_iPos |
INT |
Bitposition Bereich: 0...31 |
Diese Tabelle beschreibt die Ausgangspins der Funktion TestBit:
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
TestBit |
BOOL |
Das Ergebnis ist True oder False |
Wenn der Eingang i_iPos nicht innerhalb des gültigen Bereichs ist, wird der Eingang im Modulo-Modus interpretiert.
Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für die Funktion TestBit: