EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Liste der globalen Parameter

 

GPL

Übersicht

Typ

Globale Parameter

Verfügbar ab

V1.0.4.0

Beschreibung

Die globale Parameterliste (GPL) enthält die globalen Parameter der TcpUdpCommunication-Bibliothek. Die Parameter können im Fenster mit den Bibliotheksinformationen des Bibliotheksver­walters bearbeitet werden.

Globale Parameter

Variable

Datentyp

Wert

Beschreibung

Gc_uiTCPServerMaxConnections

UINT

30

Maximale Anzahl an Verbindungen, die eine FB_TCPServer/FB_TCPServer2-Instanz handhabt.

Gc_uiTCPServerMaxBacklog

UINT

5

Maximale Anzahl an eingehenden (aber noch nicht angenommenen) Verbindungen, die eine FB_TCPServer/FB_TCPServer2-Instanz handhabt.

Gc_udiTCPServerMaxSendToAllSize

UDINT

2000

Maximale Anzahl an Bytes, die mit der Methode SendToAll gesendet werden kann.

Gc_uiSocketManagementListSize

UINT

200

Maximale Anzahl von Sockets, die von der Bibliothek unterstützt werden (Summe der Sockets von UDP-, TCP-Clients und TCP-Servern).

Gc_uiDnsBufferSize

UINT

512

Größe (in Byte) des von FB_DnsClient verwendeten Sende- und Empfangspuffers.

HINWEIS: Bei einer Reduzierung des Standardwerts wird unter Umständen die Fehlermeldung ET_Result.BufferSizeTooSmall ausgegeben.

Gc_timDnsTimeOut

TIME

T#10s

Timeout für das Warten auf eine Antwort vom DNS-Server

Gc_uiDnsNumberOfIPs

UINT

1

Anzahl der vom DNS-Server zurückzugebenen IP-Adressen.