Integration in CODESYS Development System

 

Der CODESYS Security Agent ist ein Zusatzprodukt für CODESYS. Es erleichtert die Konfiguration und Kontrolle von „Security“-relevanten Aspekten im Entwicklungssystem.

Derzeit können Sie mit dem CODESYS Security Agent Zertifikate des Steuerungsgeräts konfigurieren und erstellen. Nach der Installation enthält die Ansicht Security-Screen im Entwicklungssystem eine weitere Registerkarte Gerät. Damit können Sie eine verschlüsselte Kommunikation mit dem Steuerungsgerät konfigurieren, sowie die Boot­applikation, den Download und Online-Change verschlüsseln.

Eine Beschreibung zu den Security-Standardfunktionen im CODESYS Development System finden Sie in der CODESYS Standard-Onlinehilfe unter den Stichworten "Security", "Verschlüsselung", "Security-Screen".

Siehe auch