Befehl 'Mit HEAD-Revision vergleichen'
Funktion: Der Befehl öffnet eine Registerkarte, die das Ergebnis des Vergleichs Ihrer Arbeitskopie mit der HEAD-Revision anzeigt. Die HEAD-Revision ist die Revision, die zuoberst (Toplevel) im Zweig ist. Sie können dort selektiv Änderungen zurücksetzen, die auf der HEAD-Revision übertragen wurden.
Aufruf: Kontextmenü SVN
Voraussetzung: Das Objekt ist versioniert,und hat keinen Konflikt.
Es können gleichzeitig mehrere Registerkarten mit dem Vergleich unterschiedlicher Objekte geöffnet werden.
Info
Vergleich gemäß Objekttyp Der Vergleichsdialog greift auf die Funktionalität des CODESYS-Befehls Projekt ‣ Vergleichen zurück. Somit werden Objekte gemäß ihres Objekttyps verglichen.
Siehe auch