Befehl 'Mit Revision vergleichen'
Funktion: Der Befehle öffnet den Dialog Projekt Log oder Log - <Objekt> , in dem die Versionsgeschichte des Projekts oder eines Objekts des CODESYS-Projekts angezeigt wird. Dort können Sie eine Revision wählen. Danach öffnet sich eine Registerkarte, die das Ergebnis des Vergleichs Ihrer Arbeitskopie mit der Revision anzeigt.
Aufruf: Kontextmenü SVN
Voraussetzung: Das Objekt ist versioniert,und hat keinen Konflikt.
Es können gleichzeitig mehrere Registerkarten mit dem Vergleich unterschiedlicher Objekte geöffnet werden.
Info
Vergleich gemäß Objekttyp Der Vergleichsdialog greift auf die Funktionalität des CODESYS-Befehls Projekt ‣ Vergleichen zurück. Somit werden Objekte gemäß ihres Objekttyps verglichen.
Siehe auch