Befehl 'Mit bestehendem Projekt verbinden'

Symbol: _svn_icon_connect_to_existing_project.png

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Mit SVN-Projektarchiv verbinden. In dem Dialog definieren Sie die URL und die Revision des SVN-Projektarchivs, mit dem das nicht versionierte Projekt verbunden wird.

Aufruf: Menü Projekt ‣ SVN

Voraussetzung: Das Projekt ist von SVN getrennt.

Hinweis

Nur Benutzer, die auf das gesamte Projekt Lesezugriff haben (siehe die CODESYS Benutzer- und Zugriffsverwaltung), können das Projekt in die SVN-Datenbank importieren oder das Verknüpfen mit einem bestehenden Datenbank­projekt vornehmen!

Hinweis

Dieser Befehl funktioniert nur zuverlässig, wenn das Projekt bereits in SVN importiert war und danach wieder mit dem Befehl Projekt von SVN trennen getrennt wurde.

Dialog 'Mit SVN-Projektarchiv verbinden'

URL des bestehenden Projekts

URL des SVN-Projektarchivs

HEAD: Auswahl der Revision im Dialog Revision auswählen

_cds_icon_input_assistent.png: Auswahl des SVN-Projektarchivs im Dialog SVN-Projektarchiv-Browser

Optionen Auschecken

Externals auslassen: Externe Objekte werden nicht ausgecheckt

Revision

  • HEAD: HEAD-Revision

  • Revision: Nummer der Revision

  • Datum: Datum der Revision

    UTC-Zeit verwenden: _cds_icon_option_activated.png: Anzeige des Datums in Weltzeit.

Siehe auch