Befehl 'Änderungen zusammenführen'

 

Symbol: svn_icon_merge_changes.png

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Zusammenführen. In dem Dialog legen Sie die Revisonen fest, deren Änderungen mit der Arbeit­skopie des Projekts zusammengeführt werden.

Aufruf: Menü Projekt ‣ SVN

Voraussetzung: Das Projekt ist mit SVN verbunden.

Dialog 'Zusammenführen'

Typ des Zusammenführens

  • Sync /Reintegrieren /Symmetrisch zusammenführen: Alle fehlenden Änderungen aus dem Trunk (oder einem anderen Branch) werden mit diesem Branch synchronisiert.

  • Gezielt auswählen: Spezifisch ausgewählte Revisionen werden von einem Branch in einen anderen integriert. Dies ist zum Beispiel nötig, wenn einige Fehlerbehe­bungen in die ältere Version zurückportiert werden müssen.

Quelle für das Zusammenführen

SVN-URL des SVN-Projektarchivs

  • Eingabefeld

  • HEAD: HEAD-Revision

  • _cds_icon_input_assistent.png: Dialog SVN-Projektarchiv-Browser öffnet sich zur Auswahl des SVN-Projektar­chivs.

Beginn und Ende Revision festlegen:

Wählen Sie diese Option, wenn Sie einem zusammenhängenden Bereich von Revisionen mit der Arbeitskopie zusammenführen wollen.

Beginn Revision

Angabe des Bereichs der Revisionen, die mit der Arbeitskopie zusammengeführt werden:

  • HEAD: HEAD-Revision

  • Revision: Start- und Endrevision des Bere­ichs

  • Datum: Datum der Start- und Endrevision

Ende Revision

Revisionsbereich festlegen:

Wählen Sie diese Option, wenn Sie einzelne Revisionen mit der Arbeitskopie zusammenführen wollen. Sie können die einzelnen Revisionen auch im Dialog Log mit der Maus markieren.

Hinweis: CODESYS SVN verhält sich bei der Angabe von Bereichen wie andere graphische Clients (beispielsweise TortoiseSVN) und nicht wie der Kommandozeilen-Client. Beispiel: Bei einem Bereich 4-7 werden die Revisionen 4,5,6 und 7 zusammengeführt.

Siehe auch: Merging a Range of Revisions

Probelauf (Simulation)

_cds_icon_option_activated.png: Der Befehl wird ausgeführt, ohne die Arbeitskopie zu verändern. Angezeigt werden die Dateien, die bei einer realen Zusammenführung geändert werden, sowie Bereiche, in denen Konflikte auftreten.

Nur Aufzeichnen

_cds_icon_option_activated.png: Die Revision wird als "zusammengeführt" gekennzeichnet, ohne jedoch die Zusammenführung tatsächlich auszuführen.

Herkunft ignorieren

_cds_icon_option_activated.png: SVN verwendet nur pfadbasierte Unterschiede anstelle von vergangenheitsbasierten Unterschieden.

Siehe auch