Befehl 'Konflikt lösen'

Symbol: _svn_icon_compare.png

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog <Objekt>. In dem Dialog werden die Konflikte angezeigt und Funktionen zum Lösen der Konflikte bereit­gestellt, um die Änderungen zusammenzuführen.

Aufruf: Kontextmenü des Objekts

Voraussetzung: Das Objekt hat einen Konflikt, der durch eine Aktualis­ierung des Objekts mit lokalen Änderungen entstanden ist.

Dialog '<Objekt>'

Vergleiche

Auf der linken Seite werden die lokalen Objekte angezeigt, auf der rechten Seite die Version aus dem SVN-Projektarchiv.

Verwende meine

Lokale Änderung wird verwendet.

Verwende deine

Änderung der Version aus dem SVN-Projektarchiv wird verändert.

Anwenden

Alle Änderungen, die Sie in diesem Dialog vorgenommen haben, werden übernommen. Der Status des Objekts wird geändert.

Abbrechen

Verwirft alle Änderungen, die Sie in diesem Dialog vorgenommen haben. Das Objekt behält jedoch den Status "in Konflikt".